+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

TELIT

Telit Cinterion은 1997년 이탈리아 트리에스테에서 설립된 이탈리아 회사입니다. 현재는 사물인터넷용 통신 모듈을 전문으로 하는 유럽 최대 제조업체 중 하나입니다. 운영 초기에는 휴대폰을 생산했으나 곧 GSM/2G 전송용 전자 회로에만 집중하게 되었습니다. 시장의 선구자 중 하나로서 회사는 빠르게 인정을 받았습니다. 2023년 Telit은 이전에 Thales 그룹의 일부였고 Siemens에서 시작된 Cinterion과 합병했습니다. 현재 Telit Cinterion은 미국에 본사를 두고 있으며, 주요 설계 및 운영 사무소는 독일과 이탈리아에 위치하고 수백 명의 엔지니어가 첨단 IoT 솔루션을 제작하고 있습니다. 또한, 이 회사는 4G/5G, GNSS 및 WiFi/Bluetooth 모듈의 제조업체일 뿐만 아니라 전 세계에 데이터 전송 서비스를 제공하는 가상 셀룰러 네트워크 운영자이기도 합니다.

Telit의 포트폴리오에서 TME 제안은 주로 LTE 통신 모듈과 기타 셀룰러 기술, 그리고 GNSS 시스템 수신기와 WiFi 송수신기를 포함합니다. 이 부품들은 PCB 직접 장착용(SMD 보드) 포맷과 mPCIE 및 M.2 모듈로 생산됩니다. 크기가 작고(일부는 1 cm2를 넘지 않음), 모바일 애플리케이션에 적합한 비교적 넓은 전원 공급 전압 범위를 갖춘 회로입니다. USB, LAN, SDIO, SPI, I2C, PWM, ADC, SIM 카드 포트 등 다양한 인터페이스와 추가 기능을 제공합니다.