+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi는 RAID 또는 디스크 어레이를 지원하나요?

예, Raspberry Pi는 RAID 디스크 어레이를 지원하지만 소프트웨어 형태로만 지원합니다. 즉, 하드웨어 RAID 컨트롤러가 없지만 운영 체제와 mdadm과 같은 적절한 Linux 도구를 사용하여 어레이를 생성할 수 있습니다. raspberry Pi의 ##RAID - 어떻게 작동하나요? RAID(독립 디스크의 중복 어레이)는 속도, 안정성 또는 용량 향상과 같은 특정 특성을 가진 여러 디스크를 단일 논리 단위로 결합하는 방법입니다. 대부분의 소비자용 장치와 마찬가지로 Raspberry Pi( )에는 물리적(하드웨어) RAID 컨트롤러()가 없으므로 Linux 운영 체제 내에서 순전히 소프트웨어 기반으로만 구성할 수 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 변형은 두 개의 드라이브에 데이터를 자동으로 복사하는 RAID 1(미러) 또는 성능은 향상되지만 중복성을 제공하지 않는 RAID 0(스트라이핑) 입니다. 고급 구성에서는 RAID 5 또는 RAID 10도 구축할 수 있지만, 이 경우 더 많은 미디어와 적절한 전원 및 냉각 관리가 필요합니다. Raspberry Pi에서 RAID를 지원하기 위해 가장 일반적으로 사용되는 도구는 mdadm 으로, Linux 환경에서 어레이를 생성, 모니터링 및 재구성할 수 있습니다. 구성은 터미널을 통해 수동으로 이루어지지만, 일단 올바르게 설정되면 시스템은 어레이를 하나의 가상 디스크로 인식하여 사용자와 애플리케이션이 액세스할 수 있습니다.

기술적인 제한 사항 및 권장 사항

Raspberry Pi 4는 외장 드라이브 연결을 위한 USB 3.0 포트만 지원합니다. 실제로 이는 모든 드라이브가 단일 USB 버스 에 연결된다는 것을 의미하며, 특히 더 복잡한 어레이나 여러 서비스에 동시에 액세스할 때 병목 현상이 발생할 수 있습니다(특히 I/O 부하가 많은 경우). 라즈베리 파이 5에서는 PCIe 2.0 x1 인터페이스 덕분에 상황이 개선되어 HAT 어댑터를 사용하여 NVMe 드라이브 또는 SATA 컨트롤러를 연결할 수 있습니다. 이는 시스템의 처리량과 안정성을 크게 증가시켜 RAID 작동의 효율성을 향상시킵니다. NVMe 지원 Raspberry Pi 5는 가정 또는 소규모 비즈니스 애플리케이션을 위한 데이터 중복성을 갖춘 에너지 효율적인 고성능 파일 서버 ** 를 구축하는 데 적합한 플랫폼이 됩니다. 시스템 RAID는 동기화 중 전원 손실이나 논리적 수준의 데이터 손상과 같은 장애** 에 대해 완전한 복원력을 제공하지 않습니다. 따라서 중요한 애플리케이션에서는 항상 추가 백업 전략을 사용하고 UPS(무정전 전원 공급 장치)를 사용하는 것이 좋습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기