+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
PHP(하이퍼텍스트 전처리기)는 주로 동적 웹 페이지와 서버 측 웹 애플리케이션을 만들기 위해 설계된 해석 스크립팅 언어입니다. 처음에는 단순한 CGI 도구 모음으로 개발된 PHP는 데이터베이스, 세션, 양식, 파일, 네트워크 통신 및 프로그래밍 인터페이스를 위한 다양한 기능을 갖춘 본격적인 범용 프로그래밍 언어( )로 발전해 왔습니다.
PHP 코드는 HTML 문서에 직접 삽입되어 서버 측에서 실행되며, 작업 결과는 일반적으로 HTML 코드 형태로 사용자의 브라우저로 전송됩니다. 이를 통해 사용자는 소스 코드 자체를 노출하지 않고도 애플리케이션 로직, 데이터베이스 데이터 또는 사용자 작업에서 생성된 업데이트된 콘텐츠에 액세스할 수 있습니다.
PHP는 동적 타이핑, 느슨한 구문, 다양한 기술과의 통합을 위한 높은 유연성이 특징이며, 이는 웹 환경에서 널리 채택되는 데 기여했습니다. MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle 등 다양한 데이터베이스 관리 시스템 을 지원하며, 널리 사용되는 네트워크 프로토콜과 함께 작동할 수 있어 웹 애플리케이션 구축에 다용도로 활용할 수 있습니다.
이 언어는 객체 지향 프로그래밍 패러다임과 프로시저를 지원하며 클래스, 상속, 인터페이스 및 예외에 대한 메커니즘을 제공합니다. 오픈 소스 커뮤니티에 의해 광범위하게 개발되었으며 성능, 보안 및 최신 프로그래밍 표준 준수 측면에서 더욱 개선되고 있습니다. PHP는 워드프레스, 줌라, 드루팔 등 많은 콘텐츠 관리 시스템(CMS)과 라라벨, 심포니, 코드이그나이터 등 수많은 웹 프레임워크의 기반이 되는 언어입니다.
PHP 버전은 지속적으로 업데이트되고 있으며, 최신 구현은 캐싱, 코드 최적화, 최신 HTTP 서버와의 상호운용성을 위한 메커니즘을 제공하여 확장 가능하고 안전한 웹 애플리케이션을 구축할 수 있도록 지원합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。