+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
게시 날짜: 04-09-2019 업데이트 날짜: 10-04-2026 🕒 7 읽기 시간
최신 장비의 수리를 위해서는 기본적인 워크샵 도구로는 더 이상 충분하지 않습니다, 전문 진단이 점점 더 필요합니다. 이것은 가장 잘 수행됩니다 잘 갖추어진 워크샵에서. 약, 어떤 도구가 필요한가, 이 문서에서 어떤 도구가 필요한지 확인할 수 있습니다.
물론 워크샵에는 다양한 유형이 있으며, what 도구 특정 위치에 대한 도구, 사용자의 개별적인 필요에 따라 크게 달라집니다. 전문 워크샵에서, 예를 들어 자동차, 와 같은 전문 작업장에서는 기본 도구 도구 외에도 다음이 중요합니다.특히. 특수 스패너, 스탠드, 잭 및 적절한 램프. 후자는 차량 하부의 누수나 균열을 발견할 수 있게 해줍니다.
훌륭하고 포괄적 인 것 외에도 워크샵 장비 건물의 디자인은 매우 중요합니다, 이는 다음과 같이 해석됩니다, 안전하고 실용적이며 기능적인, 실용적이고 기능적이며, 동시에 상대적으로 미적으로 만족 스럽습니다. 워크샵 자체의 위치도 고려할 가치가 있습니다. 결국, 소리 도구 다른 가족 구성원이나 이웃을 불편하게 만들 수 있습니다.
작업실 공간을 설계하고 구성할 때, 안전 문제에 특히 주의하세요. 튀어나온 부분은 적절히 표시해야 합니다. 콘센트와 전기 장비는 안전하게 고정해야 합니다, 다음과 같은 전동 공구 디지털 멀티미터 또는 전기 테스터. 다음 사항도 중요합니다, 측정을 수행할 때 설명서의 지침을 따르는 것도 중요합니다. 전기 설비에 대한 자세한 내용은 다음 도움말을 참조하세요- 전기 설비 점검 방법.
작업장에서 작업할 때 다양한 유형의 위험에 직면할 수 있습니다, 때로는 부주의와 실수로 인해 발생할 수 있습니다 작업장 도구. 그렇기 때문에 항상 지침과 권장 사항을 따르는 것이 좋습니다, 특히 다음과 같은 경우 전동 공구, 드릴, 스크루드라이버, 납땜 인두 또는 그라인더, 사용자의 청각과 시력을 영구적으로 또는 부분적으로 손상시킬 수 있는 경우.
연삭 또는 드릴링 작업 중에는 많은 양의 먼지가 발생하며, 눈에 쉽게 들어갈 수 있습니다. 보호 고글을 사용하면, 을 사용하면 부상 위험이 줄어듭니다. 작업 중에는 매우 강한 빛이 발생하므로 용접 중에는 눈을 보호하는 것이 특히 중요합니다. 이러한 이유로 넓은 것을 사용해야합니다, 따라서 넓고 착색 된 실드를 사용해야합니다.
귀도 주변 소음으로부터 보호해야 합니다, 특히 절단할 때. 귀마개나 귀마개에는 여러 가지 모델이 있으며, 많은 모델이 있으며 선택은 작업의 성격과 개인 취향에 따라 다릅니다. 중요한 사항, 모델 선택, 작업장에서 쉽고 편안하게 작업할 수 있는 모델을 선택하는 것이 중요합니다. 다음 귀마개를 적극 권장합니다- BACOU-DALLOZ 1010922.
덜 분명한 측면은 작업장 자체의 보안입니다. 이미 언급 한 적절한 설계 외에도 특히 위험한 영역을 표시하는 것도 똑같이 중요합니다, 전기 배전반과 같은, 또는 인화성 물질. 작업장의 중요한 지점에 경고 표지판을 부착하면 도움이 될 수 있습니다. 또한 비상구와 비상구로 이어지는 경로를 표시하는 것도 잊지 말아야 합니다, 비상구와 비상구로 이어지는 경로.
워크샵 도구 는 모든 워크샵에 포함되는 매우 광범위한 항목 그룹입니다. 이 경우 장비는 매우 다재다능해야 합니다, 더 많은 결함을 수리할 수 있고, 홈 DIY 애호가가 더 흥미로운 프로젝트를 수행 할 수 있습니다. 전통적인 망치 외에도, 클램프와 스크루 드라이버가 점점 더 많이 결합되고 있습니다 전동 공구, 전동 공구가 점점 더 많이 도입되어 작업장 작업이 훨씬 더 빠르고 즐거워졌습니다. 최근에는 모든 종류의 디지털 멀티미터가 인기를 끌고 있습니다 디지털 멀티미터, 전기 설비의 파라미터를 확인할 수 있는 디지털 멀티미터가 대중화되었습니다.
가장 흥미로운 그룹 중 하나 작업장 도구 드릴, 스크루드라이버와 이 둘의 조합, 즉, 드릴과 드라이버의 조합입니다-스크루드라이버.
드릴의 주요 임무는 목재나 벽돌과 같은 다양한 유형의 표면에 구멍을 뚫는 것입니다, 목재나 벽돌과 같은 다양한 종류의 표면에 구멍을 뚫는 것입니다. 충격 메커니즘을 사용하여 드릴링 프로세스가 훨씬 빨라졌습니다.
스크루드라이버는 기존의 드라이버와 스패너를 부분적으로 대체하고 있습니다, 딱딱한 표면에서도 나사나 볼트를 빠르게 조일 수 있기 때문입니다. 또한 녹슨 부품을 쉽게 풀 수 있습니다, 자동차 작업장에서 특히 유용합니다.드릴/드라이버-스크루드라이버는 다재다능합니다, 왜냐하면, 이름에서 알 수 있듯이, 나사를 뚫고 조이는 데 사용할 수 있기 때문입니다. 특히 다음과 같은 사람들에게 적합합니다, 작업장 공간이 제한되어 있고 두 개의 공구 비용에 낭비하고 싶지 않은 분들 도구. 흥미로운 선택은- 트라이튼 TJV10.
납땜 및 용접기 ###
두 금속을 영구적으로 접합하려면, 작업장에 용접기나 납땜 인두를 구비하는 것을 고려해야 합니다. 두 도구는 서로 다른 원리로 작동합니다, 따라서 다음 사항을 고려해야 합니다, 어느 것이 더 적합한지.
용접은 두 금속을 국부적으로 녹여 결합하는 과정입니다, 결합하는 과정입니다. 재료는 전극을 사용하여 가열됩니다. 에너지 효율적이고 소형화된 인버터 용접기가 점점 더 인기를 얻고 있습니다, 예. STAMOS 2094.
반면에 브레이징은 다른 두 가지 재료보다 녹는점이 낮은, 다른 두 재료보다 융점이 낮은 세 번째 재료를 사용해야 합니다, 바인더 역할을 합니다. 납땜 인두에는 여러 종류가 있으며, 가장 많이 사용되는 납땜 인두는 변압기와 저항 납땜 인두입니다. 이러한 전기 도구 은 다음 용도에 이상적입니다 dIY 작업장에 이상적입니다, 작은 크기에도 불구하고 손상된 전선을 서로 연결할 수 있기 때문입니다.
흥미로운 도구, 특히 DIY 애호가들에게, 멀티미터입니다. 회로의 전압과 전류를 쉽고 안전하게 측정할 수 있습니다. 과거에는 아날로그 장치가 사용되었습니다, 회로를 사용하여 신호를 처리했습니다
전자 기계, 그러나 오늘날에는 다음이 더 많이 사용됩니다 디지털 멀티 미터. 작동이 훨씬 간단하고, 그리고 측정에서 얻은 결과를 쉽게 처리할 수 있습니다. 고려할 만한 멀티미터는 다음과 같습니다- BEHA-AMPROBE AM-510-EUR.
멀티 미터를 구입할 때, 여분의 테스트 리드 및 액세서리. 그리퍼, 크로커다일 클립, 프로브와 테스트 리드를 사용하면 훨씬 쉽게 테스트할 수 있습니다, 특히 소형 회로에서, 특히 높은 정밀도가 요구되는 경우.
적절한 도구 세트를 구하는 것 외에도 적절한 도구 세트, 올바른 공구 세트를 구하는 것 외에도, 보관할 곳.
작업장에서 작업하는 동안의 안전 문제는 매우 중요합니다, 그리고 도구를 치울 때 도구 올바른 장소에, 사고의 위험을 줄입니다.
기존, 및 전동 공구 은 모두 건조한 곳에 보관해야 합니다. 이렇게 하면 수명이 연장되고 고장이 줄어들어, 수명을 연장하고 고장을 줄일 수 있으므로 DIY 애호가들이 수년 동안 사용할 수 있습니다. 여분의 너트와 볼트는 보통 라벨이 붙은 용기에 보관하세요, 쉽게 찾을 수 있도록, 그리고 스패너, 여행 가방과 서랍이있는 선반에있는 망치와 스크루 드라이버. 예를 들어 LICEFA A 세트가 흥미로운 선택입니다- LICEFA A1-2/6BUNT.
일반적으로 모델링과 DIY에 특히 관심이있는 사람들은 인쇄 회로 기판과이를 만드는 데 필요한 준비에도 관심이 있어야합니다. 이러한 보드는 모든 종류의 전자 회로의 기초입니다, 집에서 만든 모델에 사용할 수 있습니다.
| TME 기호 | 설명 |
| BAC-L1 | 이어 머프; 감쇠 정도: 38,5dB |
| TRT-TJV10 | 드릴-스크루 드라이버; 배터리 전원; 최대.25Nm; 20V; 0,8÷10mm |
| S-AC200P-BASIC | 인버터 용접기; 4,1kVA; 230VAC; 19A; 50/60Hz; MMA,TIG; IP21 |
| AM-510-EUR | 디지털 멀티미터; LCD(3999),백라이트; VDC: 1m÷600V |
| A1-2/6BUNT | 서랍이있는 고정식 세트; 일.서랍.모듈에서: 6; 회색 |
워크샵에는 어떤 기본 도구가 있어야 하나요?
모든 워크숍에는 망치와 같은 기본적인 수공구 세트가 있어야 합니다, 망치, 스크루드라이버, 플라이어, 소켓 스패너 및 클램프. 다음과 같은 측정 도구도 중요합니다, 수준기 및 각도기. 또한 드릴과 같은 전동 공구를, 드릴과 같은, 드릴, 드라이버 또는 앵글 그라인더와 같은 전동 공구, 같은 전동 공구를 구비해두면 작업 속도가 훨씬 빨라지고 더 까다로운 작업을 완료할 수 있습니다.
워크숍에서 작업할 때 안전이 중요한 이유는 무엇인가요?
전동 공구 및 날카로운 물체 사용과 관련된 위험으로 인해 안전은 작업장 작업의 핵심 요소입니다. 작업 공간을 적절히 보호하고 개인 보호 장비를 사용해야 합니다(안전 고글, 장갑, 귀마개, 보호 마스크)을 착용하면 사고를 예방하고 건강을 보호하는 데 도움이 됩니다. 위험 구역과 비상구를 표시하면 작업 안전이 더욱 향상됩니다, 부상 위험을 최소화합니다.
작업장에 공구를 보관하는 가장 좋은 방법은 무엇인가요?
공구를 깔끔하게 정리하고 수명을 연장하려면, 건조하고 통풍이 잘 되는 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 잠글 수 있는 서랍이 이상적입니다, 캐비닛 및 특수 공구 정리함. 예비 부품, 나사 등, 너트와 못, 과 같은 예비 부품은 라벨이 붙은 용기에 보관해야, 필요한 부품을 빠르게 찾고 더 효율적으로 작업할 수 있습니다.
작업장에 어떤 멀티미터를 선택해야 하나요?
좋은 작업장 멀티미터는 디지털 방식이어야 합니다, 전압을 정확하게 측정하고, 전류 및 전기 저항. 사용의 용이성과 화면의 가독성도 중요한 기능입니다. 특히 백라이트 LCD 화면이 장착된 모델을 권장합니다, 이 장착된 모델을 특히 권장합니다 BEHA-AMPROBE, 와 같은 백라이트 LCD 화면이 장착된 모델을 특히 추천합니다. 구매 시 추가 액세서리에 대해 기억해 두는 것이 좋습니다, 여분의 테스트 리드, 프로브 및 그리퍼, 진단 작업을 상당히 용이하게 해줍니다.
DIY 작업장에서 없어서는 안될 전동 공구는 무엇입니까?
전동 공구는 다재다능하고 편리하기 때문에 모든 홈 워크샵에서 매우 유용합니다. 최소한 드릴-스크루드라이버, 를 구입하면 적은 힘으로 구멍을 뚫고 나사를 조일 수 있습니다. 톱질 및 재료 작업용 앵글 그라인더도 마찬가지로 유용합니다, 미세한 목재 절단용 직소, 사소한 전기 작업용 납땜 인두. 적합한 도구의 선택은 수행하려는 특정 프로젝트에 따라, 수행하려는 프로젝트.
DIY 작업장에 가장 적합한 용접기는 무엇인가요?
DIY 애호가에게 가장 좋은 선택은 소형 인버터 용접기입니다, 작은 크기와 가벼운 무게 덕분에 사용과 운반이 매우 편리합니다. 권장되는 예로는 RB-1040 Rebel. 이 기계는 에너지 효율이 높고 안정적인 용접 전류를 제공하여, 고품질 용접으로 이어집니다. 구매시 용접 매개 변수를 조정할 수있는 가능성과 다양한 전극과의 호환성에주의를 기울일 가치가 있습니다, 사용의 다양성을 위해.
작업장에서 작업할 때 가장 흔한 위험은 무엇인가요?
작업장에서 가장 흔한 위험은 전기 및 기계 도구를 부적절하게 사용할 때 발생합니다. 가장 흔한 것은 연삭 또는 드릴링 시 파편으로 인한 눈 부상입니다, 전동 공구의 소음으로 인한 청력 손상 및 용접 또는 납땜 중 화상 위험. 중요한 사항, 항상 적절한 개인 보호 장비를 사용하는 것이 중요합니다, 안전 고글, 귀마개 또는 마스크. 사용 지침을 따르고 장비에 대한 정기적인 유지보수를 수행하는 것도 마찬가지로 중요합니다, 위험한 상황의 위험을 최소화하는 데 도움이 됩니다.
워크샵 공구는 얼마나 자주 정비하고 관리해야 하나요?
작업장 공구는 한 달에 한 번 또는 매번 사용 후 정기적으로 점검하고 정비하는 것이 좋습니다. 전동 공구의 경우, 케이블의 상태, 플러그 및 케이스, 수공구의 경우, 유격이나 균열이 있는지 살펴보는 것이 좋습니다. 정기적인 청소, 윤활 및 손상된 부품의 교체는 장비의 수명을 상당히 연장하고 사용자의 안전을 보장합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。