+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
진폭 이란 주기적인 신호가 평균값이나 평형점에서 벗어나는 최대 편차를 말한다. 물리학 및 공학 분야에서 진폭은 전압, 전류, 압력, 변위와 같은 물리량이 시간이나 공간에 걸쳐 도달하는 최대 값을 의미합니다. 이는 주파수나 파형에 관계없이 주어진 파동 현상의 강도 또는 “세기”를 나타내는 척도입니다.
사인파 신호에서 진폭은 0에서 피크 값까지 파동의 높이를 정확히 정의합니다. 이는 측정 맥락과 채택된 표준에 따라 피크(최대), RMS(제곱평균제곱근), 또는 피크 대 피크 값으로 표현될 수 있습니다. 진동 분석(vibration analysis), 음향학(acoustics) 또는 신호 처리(signal processing) 와 같은 기술적 응용 분야에서 진폭은 시스템의 동적 거동이나 상호작용의 강도를 설명하는 데 사용되는 기본 매개변수 중 하나입니다.
진폭의 변화는 외란의 존재, 신호 감쇠, 또는 시스템 작동 조건의 변화를 나타낼 수 있습니다. 통신 공학에서 진폭 변조 는 이 매개변수를 의도적으로 변화시켜 정보를 반송파 신호에 인코딩하는 것을 포함합니다. 공학 실무에서 진폭을 정확하게 측정하는 것은 진단, 제어, 그리고 장치 및 측정 시스템의 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。