+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

신호 처리 - 정의

신호 처리 는 신호를 최적화하고 정보를 추출하거나 보다 유용한 형태로 변환하기 위해 아날로그 및 디지털 신호를 분석, 수정 및 해석하는 기술 및 컴퓨터 과학 분야입니다. 신호는 음원, 이미지, 전기 전압, 온도 또는 전자기 복사 와 같은 다양한 물리적 소스의 데이터를 나타낼 수 있습니다. 처리 프로세스를 통해 노이즈 감소, 원하는 기능 향상, 코딩, 압축, 추가 전송 또는 분석을 위한 신호 준비 등을 수행할 수 있습니다.

아날로그 처리에서는 필터, 증폭기 또는 변조기 와 같은 전자 회로를 사용하여 연속 신호에 대해 직접 작업을 수행합니다. 이와 대조적으로, 특수한 DSP 프로세서 또는 프로그래밍 가능한 회로에 의해 수행되는 디지털 처리 는 이전에 샘플링 및 양자화 를 통해 얻은 신호 샘플의 개별 분석을 포함합니다. 신호의 디지털 형태는 푸리에 변환, 적응 필터링, 웨이블릿 분해 또는 기계 학습 기술 과 같은 고급 수학적 및 통계적 알고리즘 을 사용할 수 있습니다.

신호 처리의 응용 분야는 통신, 의료, 오토메이션, 음향, 레이더 시스템, 음성 처리, 이미지 인식 및 감각 분석을 포함한 광범위한 기술을 포괄합니다. 처리 효율은 알고리즘의 품질, 시스템의 계산 능력, 분석 중인 신호의 대역폭, 동역학 및 주파수 범위와 관련된 매개변수에 따라 달라집니다. 또한 최종 분석 또는 제어의 효율성을 결정하는 관련 정보와 노이즈를 구별하는 능력도 중요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기