+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

정량화 - 정의

양자화는 연속적인 신호 값을 불연속적인 값으로 변환하는 과정으로, 주로 디지털 정보 처리 분야에서 사용됩니다. 입력 신호의 가능한 무한한 값 집합을 유한한 디지털 표현 집합으로 매핑하여 디지털 시스템에서 데이터를 저장하고 분석할 수 있도록 합니다. 이 프로세스는 신호의 샘플링( )에 이어 아날로그에서 디지털로의 변환에 내재된 단계입니다.

수학적 용어로 양자화는 신호 샘플의 값을 가장 가까운 허용 가능한 수준으로 반올림하여 실제 신호와 디지털 표현 사이의 차이인 양자화 오차를 발생시키는 것을 포함합니다. 이 오차의 크기는 양자화 레벨의 수와 변환기의 해상도 및 사용된 레코딩 형식에 따라 달라집니다. 샘플당 비트 수 가 많을수록 표현 정확도가 높아지지만 필요한 메모리와 처리 능력도 커집니다.

양자화는 오디오 및 이미지 코딩, 통신 시스템, 수치 모델링 등 다양한 기술 분야에서 사용됩니다. 신호 처리, 디더링 과 같은 양자화 왜곡을 최소화하는 기술은 주관적으로 인식되는 왜곡을 줄이기 위해 특히 중요합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 양자화는 매핑 정밀도와 시스템 리소스 효율성 사이의 절충점을 나타냅니다.

최신 알고리즘 인공 지능 및 컴퓨터 그래픽에서 이 프로세스는 데이터 크기를 줄이거나 모델 매개변수를 압축하는 데 사용되기도 하며, 임베디드 장치에서와 같이 컴퓨팅 성능이 제한된 조건에서 최적화를 촉진합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기