+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
변형( )은 내부 또는 외부 요인으로 인해 신호의 원래 모양, 특성 또는 매개변수, 물리적 기능 또는 시스템이 변경되는 것을 일반적으로 일컫는 용어입니다. 전자 및 신호 공학에서는 이러한 변화가 시스템 작동의 의도된 기능이 아닌 처리 장치 또는 시스템을 통과한 후 입력 신호와 출력 신호 사이의 차이를 말합니다. 왜곡은 신호의 주파수 스펙트럼뿐만 아니라 시간 파형과도 관련될 수 있습니다.
기타 변경의 소스와 특성에 따라 다양한 형태의 왜곡을 구분하기도 합니다. 비선형 왜곡은 출력 진폭이 입력 진폭에 비례하지 않는 시스템의 비선형 특성으로 인해 발생하며, 추가적인 고조파를 유발합니다. 반면 선형 왜곡은 시간 이동, 감쇠 또는 특정 주파수의 증폭과 같은 위상 또는 진폭 의 변화를 의미하며, 새로운 고조파를 생성하지 않습니다.
W 음향학 음향 및 음향 처리에서 왜곡은 오디오 신호 구조의 원치 않는 변화를 의미하며 수신의 품질과 자연스러움에 영향을 미칩니다. 데이터 전송 시스템에서 왜곡은 전송 오류와 정보 손실로 이어질 수 있습니다. 전력 공학 분야에서는 완벽한 사인파에서 전압 또는 전류 파형이 변형되어 장비의 효율성과 공급되는 전력의 품질에 영향을 미치는 것을 말합니다.
왜곡 현상은 설계 제한, 비선형 현상, 과부하, 부적절한 구성 요소 선택 또는 외부 간섭의 결과일 수 있습니다. 이 평가 및 제한은 전자 시스템, 음향 및 오토메이션 의 설계 및 진단에서 핵심 요소이며, 정밀한 신호 매핑이 필요한 애플리케이션의 주요 품질 기준 중 하나입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。