+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

인공지능(AI) - 정의

인공지능(AI) 은 전통적으로 인간의 전유물로 여겨졌던 지능이 필요한 작업을 수행할 수 있는 시스템을 개발하는 컴퓨터 과학 및 공학의 학제간 분야입니다. 여기에는 기계가 정보를 분석하고, 패턴을 인식하며, 의사결정을 내리고, 경험을 통해 학습하며, 변화하는 환경 조건에 적응할 수 있도록 하는 알고리즘, 수학적 모델 및 데이터 구조의 설계가 포함됩니다.

인공지능의 발전은 퍼지 논리, 휴리스틱 알고리즘 신경망, 전문가 시스템 기계 학습 및 딥 러닝과 같은 기술의 활용에 기반을 두고 있습니다. 기타 AI 모델들은 규칙 기반 시스템부터 모든 결정에 대한 직접적인 프로그래밍이 필요 없는 고급 자기 학습 구조에 이르기까지 다양한 방식으로 작동할 수 있습니다. AI의 핵심 특징은 일반화 능력, 즉 입력 데이터로부터 일반화를 도출하여, 습득한 지식을 이전에 알지 못했던 새로운 문제에 적용할 수 있다는 점입니다.

정교함의 수준에 따라, AI 시스템은 반응적인 방식(상태 기억 없음)으로 작동하거나, 계획, 예측 및 인과 관계 추론을 수행할 수 있는 기억 기능을 갖춘 자율 시스템으로 작동할 수 있습니다. AI 시스템은 산업 오토메이션, 의료 진단, 데이터 분석, 로봇 공학, 자연어 처리, 이미지 인식, 추천 시스템 또는 자율 주행 차량과 같은 다양한 분야에서 사용됩니다.

인공 지능(AI)은 핵심 기술 발전 중 하나이며, 그 구현은 보안, 투명성 알고리즘, 의사 결정에 대한 책임, 사회 및 노동 시장에 미치는 영향과 관련된 기술적, 윤리적 과제를 모두 제기합니다. AI의 효과는 데이터의 품질, 설계된 모델의 계산 능력과 정확도, 그리고 그 작동을 해석하고 제어하는 인간의 능력에 달려 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기