+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

신경망 - 정의

[신경망( )은 뇌의 생물학적 구조에서 영감을 받은 수학적 모델로, 인공지능( , ) 및 기계 학습( , ) 분야에서 분석, 분류, 예측 및 데이터 처리( ,)에 사용됩니다. 신경망은 상호 연결된 인공 신경세포로 구성되어 있으며, 이 신경세포들은 입력 신호를 처리하고 네트워크 구조 내의 다음 층으로 정보를 전달합니다. 각 뉴런은 신호에 할당된 가중치를 기반으로 연산을 수행하며, 이를 합산하고 활성화 함수를 사용하여 변환함으로써 복잡한 비선형 관계를 모델링할 수 있게 합니다.

일반적인 신경망의 구조는 입력층, 숨겨진 층 및 출력층으로 구성됩니다. 네트워크의 깊이, 즉 숨겨진 층의 수는 데이터 내의 복잡한 관계를 표현하는 능력을 결정합니다. 딥 러닝 네트워크에서는 이러한 층이 여러 개 사용되어, 자동 특징 추출과 정보의 계층적 표현 생성이 가능합니다. 학습 과정은 예측 결과와 실제 결과 간의 오차를 최소화하기 위해 시냅스 가중치를 수정하는 것으로, 일반적으로 역전파 알고리즘과 경사 하강법 최적화를 사용합니다.

신경망은 이미지 및 음성 인식, 자연어 번역부터 추천 시스템, 의료 진단, 금융 데이터 분석, 자율 제어에 이르기까지 광범위한 실용적 분야에 활용됩니다. 신경망의 유연성과 적응성은 복잡성이 높거나 구조가 불완전한 데이터](/kr/ko/news/library-articles/page/68694/) 에 대한 패턴 인식 및 딥 러닝 분석이 필요한 작업에 효과적인 도구로 만들어 줍니다.

신경망에는 아키텍처와 용도에 따라 다양한 유형이 있으며, 이미지 처리에 사용되는 컨볼루션 신경망(CNN), 시계열 데이터를 위한 재귀 신경망(RNN), 새로운 데이터를 생성하기 위한 생성적 신경망(GAN) 등이 있습니다. 현대적인 신경망은 GPU/TPU 가속을 지원하는 컴퓨팅 플랫폼에서 실행되므로, 합리적인 시간 내에 대규모 데이터셋으로 훈련할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기