+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

데이터 처리 - 정의

데이터 처리 는 데이터를 구조화, 변환, 해석하거나 후속 의사결정, 분석 또는 제어 조치를 위해 활용하기 위해 수행되는 체계적인 일련의 작업입니다. 이 과정에는 입력 데이터 수집, 특정 알고리즘 을 이용한 처리, 그리고 결과를 이해하기 쉽고 실행 가능한 형태로 제시하는 단계가 포함됩니다. 데이터 처리는 정보 시스템에 의해 실행되는 오토메이션 방식이거나, 소프트웨어 도구를 활용하여 사람이 참여하는 반자동화 방식으로 수행될 수 있습니다.

컴퓨터 과학 및 시스템 공학의 관점에서 볼 때, 데이터 처리는 응답 시간 요구 사항, 데이터 양, 애플리케이션 컨텍스트에 따라 일괄 처리( ), 대화형, 실시간 또는 스트림 처리 방식으로 이루어질 수 있습니다. 이 과정의 기본 모델은 대부분의 디지털 시스템의 논리적 구조를 설명하는 입력-처리-출력(IPO) 모델입니다. 데이터는 수치, 텍스트, 그래픽, 오디오 또는 센서 기반 등 다양한 형태로 들어올 수 있으며, 이에 따라 알고리즘은 해당 데이터의 특정 형식과 의미론에 맞게 조정되어야 합니다.

기술적으로 데이터 처리는 마이크로프로세서, FPGA, 서버 , 클라우드 플랫폼 또는 임베디드 시스템에 의해 수행되며, 이들은 작업 메모리에 저장된 데이터에 대해 미리 정의된 명령을 실행합니다. 처리 과정에는 산술 및 논리 연산, 통계 분석, 정렬, 필터링, 압축, 암호화, 신호 분석, 또는 공간적 및 시간적 변환이 포함될 수 있습니다. 분산 시스템 및 대규모 데이터 환경에서는 효율성과 확장성을 높이기 위해 병렬 및 분산 컴퓨팅 모델이 적용됩니다.

산업, 과학 및 비즈니스 응용 분야에서 데이터 처리는 공정 오토메이션( ), 기계 학습(), 데이터 마이닝( ), 수학적 모델링(), 시뮬레이션( ), 의사 결정 지원 시스템()의 기반을 형성합니다. 이 과정의 품질, 속도 및 신뢰성은 다양한 지식 분야와 공학 실무 전반에 걸친 정보 및 기술 시스템의 효과성에 직접적인 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기