+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
기계 학습(, Machine Learning)은 컴퓨터 과학 및 인공지능 분야의 하나로, 모든 행동 규칙을 일일이 프로그래밍하지 않고도 컴퓨터가 데이터로부터 자율적으로 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 수학적 모델을 개발하는 것을 다룹니다. 기계 학습의 주된 목표는 데이터 세트에서 패턴, 관계 및 구조를 발견하고, 이 정보를 활용하여 의사 결정을 내리거나, 분류하거나, 예측하거나, 새로운 데이터를 생성하는 것입니다.
학습 과정은 학습 데이터에 대한 예측 오차를 최소화하도록 수학적 모델을 최적화하는 것을 포함합니다. 기타 모델들은 단순한 선형 회귀부터 복잡한 신경망 에 이르기까지 다양한 형태를 취할 수 있으며, 반복적인 데이터 처리 를 통해 매개 변수가 조정됩니다. 감독의 성격에 따라, 이용 가능한 정보의 유형과 훈련 목적에 따라 감독 학습, 비감독 학습, 강화 학습으로 구분됩니다.
기계 학습은 데이터 분석, 이미지 및 음성 인식, 언어 번역, 의료 진단, 금융 예측, 추천 시스템 또는 자율 제어와 같은 분야에서 널리 사용됩니다. 여기서 최종 모델의 효과성을 결정하는 데이터의 품질과 적절한 특징 선택(피처 엔지니어링)은 매우 중요합니다. 또한 일반화 능력, 즉 모델이 알려지지 않은 데이터에서도 올바르게 작동하는 능력과 오류 및 과적합에 대한 견고성 문제도 중요합니다.
기계 학습의 발전은 증가하는 연산 능력, 대규모 데이터 세트의 확보, 그리고 이론 과 알고리즘 의 발전에 힘입어 이 분야를 현대 컴퓨터 과학 및 오토메이션의 주요 기둥 중 하나로 자리매김하게 했습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。