+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
로봇공학( )은 지능형 로봇( ) — 즉, 자동화된 방식으로 작업을 수행할 수 있는 자율 또는 반자율 기계 — 의 설계, 제작, 프로그래밍 및 응용에 중점을 둔 과학 및 공학의 학제간 분야입니다. 이 분야는 기계공학( ), 전자공학, 컴퓨터 과학, 오토메이션, 제어 이론, 그리고 인공지능( ) 의 요소들을 결합합니다. 로봇공학의 목표는 주변 환경을 인식하고, 의사 결정을 내리며, 처리된 데이터를 바탕으로 물리적 행동을 수행할 수 있는 시스템을 개발하는 것입니다.
로봇공학의 핵심 요소는 로봇 그 자체이며, 이는 견고한 산업용 매니퓰레이터와 이동식 바퀴 달린 플랫폼부터 인간의 움직임과 행동을 모방하는 휴머노이드 기계에 이르기까지 다양한 형태를 띠고 있습니다. 핵심적인 측면은 감각, 구동 및 제어 시스템의 통합으로, 이를 통해 로봇은 변화하는 환경 조건에 적응하고 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다. 현대 로봇 시스템은 종종 첨단 센서, 신호 처리 장치, 그리고 다른 장치나 감독 시스템과 통신할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
산업용 로봇은 제조, 물류, 농업, 의료, 우주 탐사, 국방, 서비스 등 경제의 다양한 분야에 적용됩니다. 산업 현장에서는 로봇이 기술 공정의 효율성, 정밀도, 안전성을 크게 향상시킵니다. 이동형 응용 분야에서는 로봇이 인간이 접근하기 어렵거나 위험한 지역에서 검사, 매핑, 환경과의 상호작용을 가능하게 합니다. 서비스 로봇 공학 분야에서는 일상 업무, 재활, 교육 등에서 인간을 지원하기 위한 기계가 개발됩니다.
로봇 공학의 발전은 머신 러닝 알고리즘, 이미지 인식, 협업 로봇(코봇), 그리고 전자 부품의 소형화 에 의해 주도되고 있습니다. 윤리적 고려 사항, 사용자 안전, 통신 표준화, 시스템 상호 운용성은 로봇공학 분야의 현대적 연구 및 도입에 있어 핵심적인 요소입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。