+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 6000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
로봇 은 제어 및 감지 시스템을 갖춘 자동 기계 장치로, 프로그래밍된 방식이나 자율적인 방식으로 특정 작업을 수행할 수 있습니다. 로봇의 설계에는 전기기계식, 공압 및 유압 부품은 물론, 전자 및 컴퓨터 시스템이 포함될 수 있으며, 이러한 요소들이 결합되어 로봇이 주변 환경을 인식하고, 의사 결정을 내리며, 외부 환경에서 물리적 동작을 수행할 수 있게 합니다. 로봇은 특히 반복성이나 높은 정밀도가 요구되는 위험한 환경에서 인간의 활동을 대체하거나 보조하도록 설계되었습니다.
공학적인 관점에서 볼 때, 로봇은 정밀 기계, 오토메이션, 전자공학 및 컴퓨터 과학, 그리고 첨단 제어 소프트웨어를 결합한 것입니다. 로봇은 산업용 로봇, 이동형 로봇, 휴머노이드 로봇, 의료용 로봇, 검사용 로봇 및 서비스 로봇으로 구분되며, 각 로봇의 기능은 특정 용도에 맞게 조정됩니다. 로봇의 주요 구성 요소는 액추에이터 (예: 전동기), 센서(예: 위치, 힘, 이미지), 컨트롤러 및 알고리즘 신호 처리 및 모션 제어입니다.
현대 로봇은 종종 인공 지능, 기계 학습, 이미지 분석 및 비전 시스템 기술을 활용하여 변화하는 환경 조건에 적응하고, 실시간으로 의사 결정을 내리며, 사용자와 상호 작용할 수 있습니다. 산업 분야에서는 로봇이 조립, 용접, 운반 또는 검사 작업을 수행하는 반면, 소비자 환경에서는 교육, 오락 또는 서비스 기능을 수행할 수 있습니다. 로봇공학 분야의 발전은 다양한 공학 분야를 통합하고 공정 오토메이션, 우주 탐사, 의학 및 자율 시스템 분야에서 새로운 가능성을 열어줌으로써 여러 산업의 기술 발전에 기여하고 있습니다. 또한 로봇은 일상생활과 인간의 업무에 로봇이 존재하는 것과 관련된 기술적, 윤리적, 사회적 측면을 아우르는 활발한 학제간 연구의 대상이 되고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。