+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
휴머노이드는 구조, 비율, 움직이는 방식이 인체를 모방하도록 설계된 로봇 의 한 유형입니다. 이 접근 방식의 목표는 건축, 인체공학 및 사회적 상호 작용 측면에서 인간에게 적합한 솔루션이 지배하는 환경에서 기계가 작동할 수 있도록 하는 것입니다. 휴머노이드는 머리, 몸통, 상지 및 하지를 가질 수 있으며 인공 피부, 얼굴 표정 또는 감정을 인식하는 기능도 포함될 수 있습니다.
로봇 공학에서 휴머노이드는 생체 역학, 모션 제어, 인공 지능 또는 인간과 기계의 상호 작용과 같은 분야의 연구 플랫폼으로 사용됩니다. 이러한 유형의 고급 장치에는 카메라, 마이크, 터치 및 위치 센서를 포함한 지각 시스템이 장착되어 있어 환경을 분석하고 인간과 같은 방식으로 외부 자극에 반응할 수 있습니다. 시각, 균형 및 동작 계획 시스템의 통합을 통해 휴머노이드는 걷기, 물체 조작, 대화 수행과 같은 복잡한 작업을 수행할 수 있습니다.
휴머노이드는 인간과 유사한 외형으로 자연스러운 커뮤니케이션을 촉진하고 사용자의 신뢰를 구축하기 때문에 소셜 및 자율 로봇 연구에서 중요한 역할을 합니다. 휴머노이드는 의료, 교육, 고객 서비스, 산업 및 서비스 부문에서 데모 요소로 테스트되고 있습니다. 그러나 동적 균형, 에너지 효율성 및 생산 비용 측면에서 여전히 과제가 남아 있어 휴머노이드가 일상적인 애플리케이션에 대량으로 배치되는 데는 여전히 한계가 있습니다.
프로그래밍 관점에서 휴머노이드는 모델링 운동학 및 역학, 머신러닝 알고리즘, 자연어 처리 및 변화하는 환경 조건에 대응하는 적응형 시스템을 포함한 복잡한 실시간 소프트웨어가 필요합니다. 이러한 로봇의 설계는 기계, 전자공학, 컴퓨터 과학, 인지 과학이 결합된 학제 간 영역입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。