+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
운동학은 물체의 움직임을 일으키는 힘과 관계없이 물체의 움직임을 설명하는 고전 역학의 한 분야입니다. 1차원, 2차원 또는 3차원 공간에서 움직이는 물체의 변위, 속도, 가속도 및 시간 사이의 관계를 수학적으로 표현하는 것이 목표입니다. 운동학에서는 미분 미적분학, 기하학 및 참조계 이론의 도구를 사용하여 진행, 회전, 복합 등 다양한 유형의 운동을 분석합니다.
운동학의 기본 개념은 궤적으로, 점이나 물체가 이동하는 경로의 기하학적 구조를 정의합니다. 이를 통해 시간에 대한 위치의 미분인 순간 속도와 속도의 미분인 가속도와 같은 운동량이 결정됩니다. 회전 운동의 경우, 이와 유사한 양은 각속도와 각가속도입니다. 또한 운동학은 분석하는 동작의 특성에 따라 데카르트, 극좌표계, 원통형 등 다양한 좌표계를 사용합니다.
엔지니어링에서 운동학은 메커니즘, 로봇, 매니퓰레이터 또는 드라이브 시스템의 분석 및 설계에 핵심적인 역할을 합니다. 동적 상호작용을 고려할 필요 없이 기계 구성 요소의 움직임 궤적을 정밀하게 모델링할 수 있습니다. 메카트로닉스와 로봇 공학은 알려진 입력 파라미터를 기반으로 이펙터의 위치를 결정하는 데 사용되는 직접 운동학 및 주어진 위치에 도달하는 데 필요한 제어 값을 결정하는 데 사용되는 역 운동학을 모두 사용합니다.
키네마틱은 컴퓨터 애니메이션, 생체 역학, 공기 역학, 스포츠 및 의학의 동작 분석에도 사용됩니다. 연구 분야에서는 움직이는 물체의 힘, 모멘트, 질량 특성을 고려한 추가 동적 분석의 출발점을 제공합니다. 그 설명은 다른 역학 분야에서 운동 방정식을 공식화하기 위한 기초가 됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。