+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

가속 - 정의

가속도는 시간에 따른 물체의 속도 변화를 그 값과 방향 모두에서 설명하는 벡터 물리량입니다. 운동역학 및 동역학의 기본 개념으로, 시간에 대한 속도 벡터의 미분으로 정의됩니다. SI 시스템( )의 가속도 단위는 초당 제곱미터(m/s²)이며, 이는 연속적인 1초의 움직임에 대해 초당 1미터의 속도 변화를 의미합니다.

기술적인 측면에서 가속은 차량의 움직임, 기계적 진동, 구조적 진동 또는 제어 시스템의 동적 분석 등 다양한 맥락에서 발생합니다. 속도의 직선적 변화를 나타내는 선형 가속도 또는 회전 속도의 변화를 나타내는 각도 가속도일 수 있습니다. 복잡한 비선형 움직임을 설명하고 시공간적 분석이 필요한 가변 가속도의 경우도 있습니다.

고전 역학에서 가속도는 물체에 작용하는 힘은 질량과 가속도의 곱과 같다는 뉴턴의 역학 제2법칙에 따라 작용하는 힘과 직접적으로 관련이 있습니다. 측정 기술에서 가속도는 기계 공학, 로봇 공학, 산업 자동화 및 에어백과 같은 안전 시스템에서 사용되는 가속도계를 사용하여 기록됩니다.

동적 시스템 엔지니어링의 맥락에서 가속도는 자연 진동, 댐핑 및 힘의 상호 작용 관성 의 분석에 중요한 역할을 합니다. 구조적 문제에서 가속도는 기계 물체, 차량 및 전자 장치의 내구성, 강도 및 편안함에 영향을 줄 수 있는 과부하와 관련하여 중요한 설계 요소이기도 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기