+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

관성(관성) - 정의

관성 은 관성이라고도 하며, 외부 힘이 작용할 때까지 정지 상태 또는 균일한 직선 운동으로 움직이는 운동 상태를 보존하는 물질의 기본 속성입니다. 이 개념은 뉴턴의 역학 제1법칙으로 설명되는 고전 역학의 핵심 요소 중 하나입니다.

관성은 실제로는 물체의 운동 변화에 대한 물체의 저항으로 표현됩니다. 물체의 질량이 클수록 관성이 커지며, 이는 물체의 속도나 운동 방향을 바꾸기 위해 더 큰 힘이 필요하다는 것을 의미합니다. 물체의 질량은 관성의 척도이며 채택된 기준 시스템이나 외부 조건에 의존하지 않습니다.

이 현상은 기술 및 엔지니어링의 여러 분야에서 사용됩니다. 기계 시스템에서는 진동 감쇠 및 안정화 시스템의 설계에 영향을 미치며, 오토메이션 및 로봇 공학에서는 정밀한 제어를 위해 동적 모델링에서 고려해야 합니다. 자이로 또는 가속도계와 같은 관성 시스템에서는 관성 현상을 사용하여 가속도 및 공간 방향을 측정합니다.

상대성 이론 물리학에서 관성은 아인슈타인의 방정식에 따라 질량이 에너지와 관련되는 더 넓은 의미로 사용됩니다. 그러나 일상적인 경험과 고전 역학 수준에서 관성은 힘에 대한 신체의 반응을 설명하는 기본적이고 직관적인 개념으로 남아 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기