+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
자이로스코프( )는 각운동량 보존의 원리에 따라 물체의 공간적 방향을 측정하고 유지하는 데 사용되는 장치입니다. 전통적인 기계식 자이로스코프는 하나 이상의 축을 중심으로 자유롭게 회전할 수 있는 프레임 내에 장착된 고속 회전 로터로 구성됩니다. 로터 가 운동 중일 때, 그 회전축은 관성 공간에 대해 일정한 방향을 유지하며, 이를 통해 해당 기준에 대한 장치의 방향 변화를 감지할 수 있습니다.
자이로스코프 회전축의 안정성은 관성 모멘트( ) 와 회전체에 작용하는 힘을 규율하는 물리 법칙의 결과입니다. 로터의 방향을 변경하려고 시도할 때 발생하는 선회(precession) 효과는 항법 및 안정화 시스템에서 자이로스코프 작동의 기초가 됩니다. 자이로스코프의 현대적 응용 분야는 항공, 해양 또는 위성 항법에서 스마트폰, 드론 및 게임 콘솔과 같은 소비자 기술에 이르기까지 광범위합니다.
기술의 발전에 따라 기계 부품에 의존하지 않는 새로운 유형의 자이로스코프가 등장했습니다. 광섬유 자이로스코프(FOG)와 광파 또는 고체 진동 간섭을 기반으로 하는 자이로스코프(MEMS – 마이크로 전자 기계 시스템)는 소형화가 가능하며, 높은 정밀도와 기계적 방해에 대한 내성이 요구되는 응용 분야에 사용될 수 있습니다. MEMS 자이로스코프는 저렴한 비용과 소형 크기로 인해 특히 널리 보급되었으며, 관성 측정 장치(IMU) 내의 기타 센서들과 통합될 수 있습니다.
기본 기술이 무엇이든, 자이로스코프의 핵심 기능은 각속도 측정이며, 이를 통해 공간적 위치 변화와 이동 방향을 추적할 수 있습니다. 이러한 데이터는 자율 시스템, 로봇 공학, 영상 안정화, 미사일 유도 및 차량 운동 보정 분야에서 필수적입니다. 외부 신호와 독립적으로 작동할 수 있는 능력 덕분에 자이로스코프는 관성 항법 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。