+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

로터(rotor) - 정의

로터(, rotor)는 고정자라고 불리는 고정된 구성 요소에 대해 회전 운동을 수행하는 회전 기계의 기계 부품입니다. 이는 전동기, 발전기, 교류 발전기, 터빈, 펌프 및 팬과 같은 많은 전기 기계 장치의 핵심 구성 요소입니다. 로터의 주된 기능은 기계의 작동 모드에 따라 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하거나 그 반대로 변환하는 것입니다.

전기 기계에서 로터는 고정자가 생성하는 자기장과 상호작용하는 전도성 요소나 강자성 재료를 포함하고 있습니다. 유도 전동기 의 경우, 로터는 일반적으로 강철 코어에 알루미늄 또는 구리 막대를 박아 넣은 케이지(소위 다람쥐 케이지) 형태로 제작됩니다. 동기 모터 및 발전기의 경우, 회전자에는 자체 자기장을 생성하는 자계 권선이나 영구 자석이 장착되어 있습니다( ,). 회전 운동은 상호 작용하는 자기장의 원리 또는 전자기 유도( ,)에 따라 전자기력에 의해 생성됩니다.

로터는 토크를 전달하며, 구동 시스템의 다른 부분으로 또는 다른 부분으로부터 기계적 에너지를 전달하는 축에 연결됩니다. 특히 고속 기계의 경우, 로터의 설계 시 강도, 동적 및 열적 요구 사항을 고려해야 합니다. 재료 특성, 정밀한 동적 균형, 그리고 작동 중 발생하는 열을 효과적으로 방출하는 냉각 시스템 또한 중요합니다.

유체 역학 및 공기 역학의 맥락에서 로터는 또한 유체(액체 또는 기체)와 상호 작용하여 운동 에너지 를 유용한 일로 변환하거나 그 반대의 과정을 수행하는 터빈, 압축기 또는 프로펠러의 회전 부품을 의미하기도 합니다. 로터의 형상과 블레이드 프로파일은 전체 회전 기계의 효율, 유동 특성 및 작동 조건을 결정합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기