+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

자기장 - 정의

자기장은 움직이는 전하와 자기 모멘트를 갖는 물체에 대한 힘의 효과를 설명하는 벡터 물리장입니다. 자기장은 전류, 교류하는 전기장 또는 영구 자석과 같은 자성의 자연적 소스 에 의해 생성됩니다. 자기장은 독립적인 물질로 존재하는 것이 아니라 로렌츠 힘이 운동 중인 하전 입자에 작용하는 공간의 전자기적 변화의 표현으로 존재합니다.

자기장 벡터는 오른손 법칙에 따라 단위 속도로 움직이는 단위 전하에 작용하는 자기력의 방향과 값을 모두 결정합니다. 수학적으로 F = q(v × B) 공식으로 정의되며, 여기서 F는 자기력, q는 전하, v는 입자의 속도 벡터, B는 자기유도 벡터입니다. 자기장의 SI 단위 는 테슬라(T) 입니다.

자기장은 전자기장의 본질적인 구성 요소이며 맥스웰 방정식으로 설명되는 것처럼 전기장과 밀접한 관계가 있습니다. 자기장에서는 정지 상태의 전하에는 직접 작용하지 않지만 움직이는 전하와 전류에는 작용하며, 이는 전기 모터, 발전기, 변압기 및 여러 센서의 작동에 기초가 됩니다.

그래픽에서 자기장은 폐쇄 루프를 형성하고 교차하지 않는 전계력 선으로 표시됩니다. 이 선은 자기장의 북극에서 시작하여 남극으로 되돌아오며 자기장 상호 작용의 분포를 공간적으로 표현합니다. 전류 도체의 경우, 나선형 규칙에 따라 전계선은 도체 () 주위에 원을 형성합니다.

강자성 물질이 있는 경우, 자화 현상에 의해 자계가 강화되어 이러한 물질 내부에 자계선이 집중될 수 있습니다. 자기장 현상은 고체 물리학, 전자기 공학, 통신 기술, 전력 시스템 및 자기 메모리 장치에서 핵심적인 역할을 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기