+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

국제 단위계(SI) - 정의

[국제 단위계(SI) 는 전 세계적으로 과학, 기술 및 상업적 측정의 일관성을 보장하기 위해 개발된, 표준화되어 전 세계적으로 채택된 측정 단위 체계입니다. 이 시스템은 1960년 국제도량형총회(CGPM)에 의해 모든 파생 단위가 정의되는 7개의 기본 단위를 기반으로 한 미터법의 현대적 형태로 제정되었습니다. SI 시스템은 국제도량형국(BIPM)이 관리하며, BIPM은 이 시스템의 개발, 표준화 및 구현을 담당합니다.

SI 기본 단위는 미터(길이), 킬로그램(질량), 초(시간), 헤르츠(주파수) , 암페어 (전류), 켈빈(열역학적 온도) , 몰 (물질의 양), 칸델라](/kr/ko/news/library-articles/page/61918/) (광도)입니다. 이 단위들은 각각 진공 중의 빛의 속도, 플랑크 상수, 아보가드로 수와 같은 불변의 물리 상수를 사용하여 정의되므로, 시간이나 장소에 관계없이 그 정확성과 재현성이 보장됩니다.

SI 단위는 계측학(측정 과학)의 기초를 형성하며, 전 세계 대부분의 국가에서 공식 단위계로 사용됩니다. 그 목적은 모호성을 제거하고, 계산을 단순화하며, 과학, 산업 및 행정의 다양한 분야에서 측정 정보와 데이터의 원활한 교환을 촉진하는 데 있습니다. SI 체계 내에서 킬로(kilo), 메가(mega), 밀리(milli), 마이크로(micro)와 같은 십진 접두사를 사용하여 매우 크거나 매우 작은 값을 가진 양을 더 쉽게 표현할 수 있습니다.

현대적인 SI 체계 접근 방식은 기초 물리학과의 완전한 정합성과 자연 상수에 기반한 정의의 사용을 강조함으로써, 실험실 환경은 물론 일상적인 공학 및 산업 실무 모두에 적합한 보편적인 측정 도구로 자리매김하고 있습니다. 측정 단위의 통합은 기술 발전, 글로벌 연구 협력, 그리고 지식 기반 경제의 발전을 뒷받침합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기