+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

암페어(A) - 정의

암페어(A, ) 는 전류의 SI 단위이며, 국제 단위계(SI)의 7가지 기본 단위 중 하나입니다. 이는 회로 내의 한 지점을 통과하는 전하량의 시간당 양, 즉 초당 1쿨롱을 의미합니다. 이 단위는 19세기 물리학자이자 전자기학 분야의 선구자인 앙드레-마리 앙페르(André-Marie Ampère)의 이름을 따서 명명되었으며, 그의 연구는 전류의 기본 원리와 자기적 상호작용의 기초를 마련했습니다.

2019년 재정의에 따라, 암페어는 기본 전하 상수를 기준으로 정의됩니다. 이 정의에 따르면, 1암페어는 초당 정확히 1⁄(1.602176634 × 10⁻¹⁹)개의 전자가 흐르는 것에 해당하며, 이는 초당 약 6.241 × 10¹⁸개의 기본 전하에 해당한다. 이러한 정의는 이 단위를 기본 물리 상수와 직접 연결함으로써, 측정기의 거시적 특성에 대한 의존성을 없애고 일관성과 정밀성을 보장합니다.

실무에서 암페어는 전기 회로 를 통과하는 전류의 강도를 정량화합니다. 전류 수준은 변압기, 도체, 퓨즈, 전원 공급 장치와 같은 전기 부품의 설계, 작동 및 안전에 직접적인 영향을 미칩니다. 또한 전기 보호 시스템, 특히 열 과부하 및 감전 위험으로부터 보호하는 데 있어 핵심적인 요소입니다. 암페어는 볼트 및 옴 과 같은 기타 단위와 상호작용하며, 전압, 전류, 저항을 연결하는 옴의 법칙으로 설명되는 관계를 형성합니다.

전류 측정은 일반적으로 전류계(ammeter)를 사용하여 수행되며, 이는 독립형 기기이거나 멀티미터에 통합되어 있을 수 있습니다. 직류(DC) 및 교류(AC) 응용 분야 모두에서, 암페어 단위의 값을 파악하는 것은 에너지 흐름을 관리하고 과부하 또는 전기 장비의 손상을 방지하는 데 필수적입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기