+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

볼트(V) - 정의

](/kr/ko/news/library-articles/page/62146/) 볼트(V) 는 전압, 전위차, 및 기전력 의 SI](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/) 단위입니다. 1볼트는 전도체의 두 지점 간 전위차 로 정의되며, 이때 1암페어 [의 전류가 1와트의 전력을 소모합니다. 일반적으로 볼트는 전계가 전하에 대해 일을 할 수 있는 능력을 나타내며, 전압이 높을수록 단위 전하당 에너지가 커집니다.

전압의 개념은 전력 공학, 전자공학 및 물리학 분야에서 기초가 됩니다. 실질적으로 말해, 전기 전압 은 회로에서 전류가 흐르도록 하는 “구동력”을 나타냅니다. 이는 전기화학 소스(예: 전지), 전자기 소스(발전기, 변압기) 또는 압전 소자에 의해 생성될 수 있습니다. 볼트는 유도 단위로, 기본 SI 단위로 표현하면 쿨롱당 줄(J/C)이며, 전압을 단위 전하에 작용하는 전기장( )이 수행하는 일( )과 연결합니다.

볼트(volt)는 최초의 전기화학 전지를 발명한 이탈리아 물리학자 알레산드로 볼타(Alessandro Volta)의 이름을 따서 명명되었다. 기술적 응용 분야에서 전압은 전원 공급 장치, 송전 시스템 및 신호 경로를 설계하는 데 있어 핵심적인 매개변수이다. 일반적인 전압 값은 응용 분야에 따라 달라지며, 센서 회로의 밀리볼트(mV)에서 전력 송전 네트워크의 수백 킬로볼트(kV)에 이르기까지 다양하다.

직류(DC) 시스템에서 전압은 두 지점 간의 일정한 전위차를 나타내는 반면, 교류(AC) [시스템에서는 제곱평균제곱근(RMS) 값과 시간에 따른 파형이 모두 고려됩니다. 전자 기기의 경우, 전압은 정상적인 작동뿐만 아니라 작동 안전성까지 결정합니다. 측정 단위로서 볼트는 측정기, 기술 문서 및 국제 표준 시스템에서 널리 사용됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기