+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
기전력(SEM, 또는 기전력 - EMF) 은 전기 에너지원이 회로 내에서 전하 흐름을 유도하는 능력을 나타내는 물리량입니다. 전압과 마찬가지로 볼트(V) 단위로 표현되지만, SEM은 순수한 전위적 의미에서 두 지점 사이의 전압을 나타내는 것이 아니라, 회로의 내부 및 외부 저항을 극복하기 위해 전원이 단위 전하당 공급하는 총 에너지를 나타냅니다. 따라서 이는 전하 를 이동시키기 위해 전원의 내부 메커니즘(예: 전기화학 전지의 화학 반응이나 발전기의 자기 유도)이 수행하는 일 의 척도입니다.
키르히호프의 법칙 및 전기 회로 분석의 맥락에서, SEM은 케이블이나 구성 요소의 저항으로 인한 손실에 관계없이 회로로 유입되는 1차 에너지를 나타냅니다. 갈바니 전지 에서 기전력은 전극 간의 전기화학적 전위차에서 비롯되는 반면, 발전기에서는 교번 자기장 내에서 이동하는 전하에 작용하는 로렌츠 힘에서 비롯됩니다. 기전력은 또한 코일 예: 와 같은 유도 현상에서도 나타나는데, 여기서 교번 자기장은 패러데이의 법칙에 따라 전위차를 생성합니다.
열역학적 정의에 따르면, 기전력은 전하가 전원에서 이동하는 폐쇄 경로를 따라 전기장의 평균값이다. 그 값은 전원의 성질과 온도, 화학적 조성, 자기장 강도 또는 자기장 변화 주파수와 같은 작동 조건에 따라 달라진다. 이름이 '힘'을 암시함에도 불구하고, 이는 고전 역학적인 의미의 힘은 아니며, 전력 시스템 및 전자 장치의 설명과 설계와 관련된 위치 에너지의 차이 와 전위 에너지의 차이 에 해당하는 개념이다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。