+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

잠재 에너지 - 정의

위치 에너지는 중력, 정전기 또는 탄성장과 같은 보수적인 힘의 장에서 물체의 위치와 관련된 기계적 에너지의 형태입니다. 이는 내부 또는 외부 상호작용의 영향을 받는 물체의 공간 구성 변화의 결과로 시스템이 작업을 수행할 수 있는 능력을 나타냅니다. 이 에너지는 운동으로 직접 나타나지는 않지만 시스템에 저장되어 있다가 물리적 프로세스가 발생하면 운동 에너지 또는 다른 형태의 에너지로 변환될 수 있습니다.

중력장의 경우, 위치 에너지는 물체의 질량, 지구의 가속도 및 가정된 기준 레벨에 대한 높이에 따라 달라집니다. 정전기장의 경우, 다른 전하 또는 소스 전위 에 대한 전하의 위치로 설명됩니다. 스프링이나 빔과 같은 탄성 시스템에서 위치 에너지는 후크의 법칙에 따라 재료의 변형과 탄성 계수의 함수입니다.

위치 에너지의 특징은 실제 속도보다는 시스템의 구성에 따라 달라진다는 것입니다. 보수적인 힘의 장에서 물체를 움직일 때 이 에너지의 변화는 기계 에너지 보존 원리에 따라 운동 에너지의 동등한 이득 또는 손실로 이어집니다. 물리 시스템의 동적 분석에서 위치 에너지는 라그랑주 및 해밀턴 함수를 정의하는 데 사용되며, 이를 통해 특정 기준 시스템과 무관하게 일반적인 방식으로 움직임을 설명할 수 있습니다.

전기 공학 에서 이 개념은 커패시터 전기장에 저장된 에너지 분석과 회로 이론에서 사용되며, 여기서 위치 에너지는 에너지 저장 요소에 저장된 전압에 해당합니다. 원자 및 분자 규모에서 입자 간의 상호 작용을 설명하고 화학 구조의 안정성과 물리화학적 반응 과정에 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기