+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[전위 는 전기장의 특정 지점에 위치한 단위 전하의 위치 에너지](/kr/ko/news/library-articles/page/68898/) 를 정의하는 스칼라 양입니다. 이는 전위가 공간을 이동할 때 시험 전하에 대해 작업을 수행하는 필드의 능력을 측정하는 척도입니다. 전위의 값은 소스 전하의 분포와 시스템의 기하학적 구조에 따라 달라지며, SI 시스템 의 단위는 볼트(V) 입니다.
수학적으로 전위는 기준점(일반적으로 전위가 0이라고 가정)에서 고려 중인 지점으로 전하를 이동시킬 때 전계가 테스트 전하에 대해 수행한 작업의 몫을 해당 전하의 값으로 표현합니다. 정전기장에서 전위는 기울기가 전기장 강도의 방향과 값을 결정하는 공간 함수이며, 단위 거리당 전위의 변화가 클수록 전장이 더 강해집니다.
두 지점 사이의 전위차를 전압이라고 하며 전기 및 전자 시스템 작동의 기초가 됩니다. 도체 에서는 전위가 일반적으로 고르게 분포되어 있는 반면, 절연체 와 전하 사이의 공간에는 전류의 흐름을 결정하는 중요한 차이가 있습니다. 전위는 회로 분석, 정전기, 전기 역학 및 전자기장 현상 설명에서 핵심적인 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。