+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

지휘자 - 정의

전도체 는 자유 전자( ) 나 이온(ions)과 같은 전하 운반체의 존재로 인해 전하를 자유롭게 전달할 수 있는 특성을 지닌 물질이나 성분을 말합니다. 가장 일반적인 전도체인 금속의 경우, 전기 전도도는 결정 격자 내에서 이동하는 자유 전자로 인해 발생합니다. 가해진 전기장의 영향 하에 이 전하 운반체들이 움직이면 전류가 발생하며, 이 이동 과정에서 발생하는 저항은 물질의 물리적 및 화학적 특성에 따라 달라집니다.

물질의 전도성은 전기 전도도로 정의되며, 이는 단위 부피당 저항을 나타내는 비저항의 역수입니다. 최고의 전도체로는 구리와 은이 있으며, 저항이 낮고 내구성이 뛰어나 전력 공학, 전자 공학 및 통신 분야에서 널리 사용됩니다. 특수한 용도에서는 알루미늄, 금, 그리고 특정 조건 하에서는 그래핀이나 초전도체도 사용될 수 있습니다.

전도체는 전선, 인쇄 회로 기판(PCB) 트레이스, 커넥터, 전극 또는 복잡한 전자 구조에 사용되는 복합 재료의 형태를 띨 수 있습니다. 이들의 특성은 전류 흐름뿐만 아니라 발열, 전력 손실, 전자기 차폐 및 시스템의 전자기 호환성과 같은 현상에도 영향을 미칩니다. 이상적인 도체 외에도, 반도체 또는 전해질 과 같이 특정 조건에서만 전도성을 나타내는 물질들이 있으며, 이들의 성능은 온도, 습도, 전기장 과 같은 외부 요인에 따라 달라집니다.

고체 이론의 관점에서 볼 때, 금속의 전도성은 밴드 모델을 통해 설명됩니다. 이 모델에서 전도 밴드와 원자가 밴드는 겹치거나 매우 좁은 에너지 갭으로 분리되어 있어, 전자가 전도 상태로 쉽게 전이할 수 있습니다. 이러한 특성을 이해하면 특정 기술 및 산업적 용도에 맞춘 소재를 설계할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기