+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전기장은 전하가 그 범위 내의 다른 전하에 가하는 전기적 상호 작용을 설명하는 벡터 물리장입니다. 전하를 중심으로 공간에 확장되어 다른 전하에 작용하는 힘을 통해 나타나는 물질 존재의 한 형태입니다. 이 힘의 크기는 필드를 경험하는 전하의 값과 주어진 지점에서의 필드 강도에 따라 달라집니다.
수학적으로 전기장은 공간의 특정 지점에 놓인 단위 양전하에 작용하는 힘으로 정의됩니다. 전기장 벡터는 이 힘의 방향과 일치하는 방향을 가지며 그 값은 E = F/q 공식으로 주어지며, 여기서 E는 전기장 강도, F는 테스트 전하 q에 작용하는 힘입니다. SI 의 전계 강도 단위는 미터당 볼트(V/m)입니다.
전기장의 소스는 맥스웰 방정식으로 설명되는 전자기 법칙에 따라 정전하와 동전하뿐만 아니라 교류하는 자기장 이 될 수 있습니다. 단일 점 전하에 의해 생성되는 자기장의 경우, 그 강도는 소스에서 거리의 제곱에 반비례하여 감소하며 양전하의 경우 바깥쪽으로, 음전하의 경우 안쪽으로 방사형으로 향합니다.
전기장은 진공 상태와 물질 매체 모두에 존재할 수 있으며, 그 작용은 물질의 유전체 특성에 따라 달라집니다. 절연 재료가 있는 경우 전기장은 분극 현상을 일으켜 내부 전하 분포에 영향을 미치고 환경의 유효 전기 투과성을 변화시킵니다. 전기장 선은 전기장의 방향과 강도를 나타내는 일반적인 그래픽 표현으로, 교차하지 않으며 항상 양전하에서 시작하여 음전하에서 끝납니다.
전기장은 전기공학, 전자공학, 정전기학 및 고체 물리학에서 근본적인 역할을 합니다. 기술 분야에서는 커패시터, 감지 시스템, 차폐, 드라이브 시스템 및 고전압 기술에서 사용되며, 장비의 안전과 효율을 위해 분배 제어가 중요한 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。