+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전압 - 정의

[ [전압 은 전기장 내 두 지점 간의 전위차](/kr/ko/news/library-articles/page/69418/) 를 의미하며, 전하를 이동시키는 데 필요한 일을 수행하는 전기장의 능력을 나타내는 척도입니다. 이는 볼트(V)](/kr/ko/news/library-articles/page/62262/) 단위로 표기되며, 두 지점 간에 전달되는 단위 전하당 의 위치 에너지 양을 정의합니다. 전기 회로의 맥락에서 전압은 시스템 내에 존재하는 전기력에 대항하여 단위 양전하를 이동시키는 데 필요한 일로 정의됩니다.

전기 전압 현상은 전하의 불균일한 분포나 시간에 따라 변하는 전류 흐름에 의해 생성되는 정전기장 또는 동적장의 존재에서 기인합니다. 의 도체(예: 금속선)에서 전압은 전하 운반체의 이동을 유발하여 전류를 발생시킵니다. 의 절연체 에서는 전압이 존재함에도 불구하고 전하의 이동이 크게 제한되거나 완전히 차단되므로, 회로에서 절연 요소로 사용될 수 있습니다.

공학 실무에서 전압은 시간적 특성에 따라 직류와 교류로 분류됩니다. 직류 전압은 시간이 지나도 일정한 값을 유지하는 반면, 교류 전압은 진폭, 위상 및 주파수에서 주기적인 변화를 보입니다. 전압은 전압계나 실시간 신호 분석이 가능한 첨단 전자 수단을 사용하여 측정합니다.

전압은 에너지 전달, 전자 기기의 작동, 전하 간의 상호작용, 그리고 전력 시스템, 변환기 및 전원 공급 장치에서의 에너지 변환 메커니즘과 관련된 현상을 설명하는 데 있어 핵심적인 역할을 합니다. 작동 매개변수로서 전압은 전기 및 전자 시스템의 안전성, 효율성, 기능성에 직접적인 영향을 미치므로, 전압의 제어와 조절은 전기 공학의 근본적인 측면 중 하나입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기