+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

옴(Ω) - 정의

[옴(Ω) 은 국제단위계(SI)](/kr/ko/news/library-articles/page/61946/) 에서 사용하는 전기 저항의 단위로, 회로 소자가 가해진 전압 하에서 전류의 흐름을 제한하는 능력을 나타내는 데 사용됩니다. 1옴의 저항은 1암페어 의 전류 가 1볼트 의 전압 이 가해진 도체](/kr/ko/news/library-articles/page/62206/) 를 통과할 때 발생합니다. [ 옴의 법칙에 따르면, 저항은 전압과 전류의 비율로 정의되며 전기 회로 분석에서 근본적인 역할을 합니다.

이 단위는 19세기 전기 전도도를 설명하는 경험적 법칙을 정립한 독일의 물리학자 게오르크 지몬 옴(Georg Simon Ohm)의 이름을 따서 명명되었습니다. 공학 실무에서 저항은 옴(ohm)뿐만 아니라, 분석 대상 시스템의 특성과 관련된 저항의 크기에 따라 킬로옴(kΩ), 메가옴(MΩ) 또는 밀리옴(mΩ)과 같은 배수 및 분수로도 표현됩니다.

전기 저항은 스칼라 양이며, 물질의 특성, 형상 및 온도에 따라 달라집니다. 금속 도체의 경우 온도가 상승함에 따라 저항이 증가하지만, 비정질( ) 반도체 및 비선형 물질의 경우 이러한 관계가 더 복잡할 수 있습니다. 저항은 열의 형태로 발생하는 전력 손실에 영향을 미치므로, 전자 및 전력 시스템을 설계할 때 이를 고려해야 합니다.

옴(ohm)은 또한 전자 장치의 작동 매개변수 측정, 진단 및 제어에 중요한 역할을 합니다. 소비자 가전, 전력 시스템 또는 산업 오토메이션과 같은 실제 응용 분야에서 저항 측정은 부품 상태 평가, 회로 연속성 테스트, 전도성 및 절연성 재료 특성 분석을 가능하게 합니다. 오옴은 그 보편성과 정확한 정의 덕분에 전기 공학 및 전자 공학 분야에서 여전히 사용되는 기본 물리 단위 중 하나입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기