+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
[전기 회로( )는 전압이 가해졌을 때 전류가 흐를 수 있도록 상호 연결된 전도성 요소들로 구성된 폐쇄된 시스템입니다. 회로의 기능은 정의된 물리적 원리에 따라 전기 에너지를 전달하고, 전원과 부하 사이에서 전하가 제어된 방식으로 이동하도록 하는 것입니다. 회로 동작을 지배하는 기본 법칙은 오옴의 법칙과 키르히호프의 법칙으로, 이는 전압, 전류, 저항 간의 관계뿐만 아니라 회로의 노드 및 루프에서 전류와 전압의 균형을 설명합니다.
전기 회로 구조에는 전압원이나 전류원, 저항기, 축전기, 초크와 같은 패시브 소자뿐만 아니라 다이오드, 트랜지스터, 집적 회로와 같은 능동 소자가 포함될 수 있다. 전류는 전도 경로가 폐쇄 루프를 형성하여 전하가 기전력 의 영향으로 순환할 수 있을 때만 회로에서 흐릅니다. 그렇지 않고 회로가 개방되어 있으면 전류의 흐름이 차단됩니다.
회로는 전압과 전류가 시간에 따라 일정하게 유지되는 경우 직류(DC) 로 분류되며, 이러한 양이 주기적으로 변하는 경우 교류(AC)](/kr/ko/news/library-articles/page/62146/) 로 분류됩니다. 더 복잡한 시스템에서는 동적 및 반응성 의존성도 고려되며, 이는 회로의 시간 영역 및 주파수 영역 특성에 영향을 미칩니다. 회로 분석에는 입력 신호에 대한 시스템 응답, 안정성, 에너지 효율성을 포함한 정적 및 동적 측면이 모두 포함됩니다.
전기 회로는 모든 전자 기기 및 오토메이션 시스템의 기초를 이룹니다. 회로의 설계, 모델링 및 진단에는 전기 공학 원리, 재료 특성 및 부품 간의 상호 작용에 대한 지식이 필요합니다. 회로의 올바른 작동은 정확한 연결뿐만 아니라 물리적 매개변수와 부품의 품질에도 달려 있습니다. 현대 공학에서는 회로에 대해 전자기 간섭, 에너지 효율, 기술 표준 준수 여부도 분석합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。