+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전자기 간섭(EMI) 은 외부 소스에서 발생하는 원치 않는 전자기 복사 로 인해 전자 기기나 신호 전송 시스템의 작동이 방해받는 현상을 말합니다. EMI는 두 가지 형태로 발생할 수 있습니다. 하나는 전선이나 신호 케이블을 통해 전파되는 '전도성 EMI'이고, 다른 하나는 공간을 통해 전자기파 형태로 이동하는 '방사성 EMI'입니다. 이러한 간섭은 번개 방전과 같은 자연적 원인이나 모터, 스위칭 전원 공급 장치, 릴레이, 무선 송신기 와 같은 인공적 원인에서 비롯될 수 있습니다.
전자기 간섭은 데이터 전송 오류, 장치 오작동, 데이터 손실 또는 시스템 전체의 고장을 유발할 수 있으므로, 전자 및 통신 시스템 설계에서 특히 중요한 문제입니다. EMI에 대한 민감도는 회로의 유형과 설계, 차폐 효율, 케이블 배선 방식, 그리고 노이즈 필터링 기술의 품질에 따라 달라집니다.
EMI의 영향을 최소화하기 위해 전자기 차폐, 신호 필터링, 갈바닉 절연, 트위스트 페어 케이블 사용, 그리고 국제전기기술위원회( )의 전자기 호환성(EMC) 지침 준수를 포함한 다양한 공학적 조치가 적용됩니다. 실제 엔지니어링 실무에서는 EMI를 장치가 발생시키는 방출과 외부 교란에 대한 내성 두 가지 측면에서 모두 분석합니다. IEC, CISPR, EN 등에서 제정한 국제 및 유럽 표준은 다양한 등급의 전자 및 산업 시스템에 대한 허용 방출 수준과 시험 요건을 정의합니다. 전자기 간섭은 현대 전자 시스템의 신뢰성과 안전성을 보장하는 데 있어, 특히 전자 기기가 고밀도로 배치된 환경에서 여전히 핵심적인 문제로 남아 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。