+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전자기적 호환성(EMC) - 정의

전자기 호환성(EMC) 이란 전자 기기나 시스템이 주변 전자기 환경 내에서 기타 기기의 성능에 악영향을 미칠 수 있는 간섭을 일으키지 않고 정상적으로 작동하는 능력을 말합니다. 이는 장치 자체에서 방출되는 전자기 장애를 제한하는 동시에 외부 전자기 간섭 에 대한 내성을 확보하는 것을 의미합니다. EMC 개념은 방사 및 전도 방출은 물론 외부 방사원에 대한 민감도를 포함하여 모든 상호작용을 포괄합니다.

엔지니어링 실무에서 EMC는 전자 시스템의 신뢰성과 안전성을 보장하는 데 필수적이며, 특히 산업, 운송, 의료, 통신 및 빌딩 자동화와 같이 장비 밀도가 높은 환경에서 더욱 그러합니다. EMC 요구 사항을 충족하지 못하면 데이터 전송 오류, 제어 오작동, 신호 손실 또는 장비 손상으로 이어질 수 있습니다. 강력한 전자기 방사원 근처에서 작동하는 제어 시스템, 측정기 및 장치는 이러한 문제에 특히 민감합니다.

EMC는 장치에서 발생하는 방출을 제한하는 것(방출 억제)과 외부 간섭에 대한 충분한 내성을 확보하는 것(전자기 내성)이라는 두 가지 기본 원칙에 기반을 두고 있습니다. EMC를 달성하려면 적절한 회로 설계, 차폐, 신호 필터링, 접지 및 IEC, CISPR, EN 등에서 제정한 관련 국제 표준에 따른 적합성 시험이 필요합니다. 전자 기기의 인증 과정에서 허용 가능한 방출 수준 및 요구되는 내성 임계값 준수를 검증하기 위해 전문적인 EMC 시험이 수행됩니다.

전자기 호환성은 전자공학, 파동 물리학, 재료 과학 및 계측 기술을 아우르는 학제 간 분야입니다. EMC 확보는 많은 제품의 시장 출시 승인을 위한 필수 조건이며, 특히 EMC 지침 및 관련 규제 체계가 적용되는 유럽 연합(EU)에서는 더욱 그러합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기