+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
](/kr/ko/news/library-articles/page/61900/) 접지( )란 전기 설비(](/kr/ko/news/library-articles/page/69032/) )의 중성선( [)을 지면(ground)에 연결하여 공통 기준 전위를 제공하고, 서지, 단락 및 낙뢰의 영향으로부터 보호하는 것을 말합니다. 이는 감전 방지 시스템의 필수적인 부분으로, 누전, 서지 또는 고장 전류를 지면으로 안전하게 방전시켜 감전 위험과 장비 손상을 최소화합니다.
기술적으로 접지는 보호 대상 요소를 접지(ground)에 연결하는 보호 도체를 통해 실현됩니다. 이 보호 도체는 지면이나 기초 콘크리트에 매설되어 전류를 지면으로 전도할 수 있는 금속 도체입니다. 이 연결의 접지 임피던스 값( [)은 RCD 회로 차단기의 적절한 작동 및 전하 신속 방전을 포함하여 보호 시스템의 효과에 결정적인 역할을 합니다. 효과적인 접지는 또한 설비 내 지점 간의 전위차를 감소시키는 효과를 가져와 사람과 장비의 안전성을 높입니다.
기타 이들은 수행하는 기능에 따라 보호 접지, 운용 접지, 기능 접지 또는 낙뢰 보호 접지 등 다양한 유형의 접지를 구분하기도 합니다. 보호 접지는 주로 전기 장비의 금속 인클로저를 지칭하며, 표면으로 전압이 침투하는 경우 전류가 안전하게 접지로 유도되도록 보장합니다. 운용 접지는 시스템의 작동 지점(예: 변압기 중심)과 관련이 있는 반면, 기능적 접지는 특히 저진폭 또는 잡음에 민감한 신호의 경우 전자 시스템이 올바르게 작동하도록 보장하는 것과 관련이 있습니다.
접지의 기술적 매개변수는 국가 및 국제 표준에 의해 규제되며, 이러한 표준은 특히 접지 저항의 허용값, 측정 방법, 건물 및 산업 시설 내 보호 시스템에 대한 요구 사항 등을 정의합니다. 접지의 적절한 설치와 정기적인 점검은 보호 기능의 지속성과 전력 시스템의 안전한 작동을 보장하는 데 매우 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。