+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
자성은 전하](/kr/ko/news/library-articles/page/61944/) 의 운동 [과 전자 같은 기본 입자의 자기 모멘트로 인해 발생하는 자기장 을 통한 물체의 상호 작용과 관련된 근본적인 물리적 현상입니다. 고전적으로 자성은 시간에 따라 변화하는 전기 와 자기장을 결합하는 맥스웰 방정식으로 설명되는 전자기 상호작용의 한 측면입니다.
자기장의 원천은 전류 또는 전하의 질서 정연한 운동과 입자의 스핀 및 궤도 각운동량과 관련된 입자의 고유 자기 모멘트입니다. 외부 자기장에 반응하는 물질은 반자성, 상자성, 강자성, 페리자성 및 반강자성으로 분류되는 다양한 유형의 거동을 보일 수 있습니다.
철, 니켈, 코발트 등의 물질에서 관찰되는 강자성은 자기 영역의 자발적 배향으로 인해 자체적으로 영구 자기장이 존재한다는 특징이 있습니다. 반면에 반자성은 외부 자기장을 대체하는 경향이 있으며, 상자성은 비록 약하고 비영구적이지만 자기장을 강화합니다.
기술 응용 분야에서 자기는 전기 모터, 변압기, 유도 코일, 자기 기록 장치, 자기 공명 영상(MRI)과 같은 의료 진단 시스템을 구성하는 데 중요한 역할을 합니다. 미시적 규모에서 자기는 응집 물질 이론에서 근본적인 역할을 하며 물질의 전자 및 구조적 특성에 영향을 미칩니다. 홀 효과, 자기 저항 또는 자기 양자 플럭스를 이용한 초전도 같은 현상은 물리 시스템에서 자성이 나타나는 고급 현상의 예입니다.
자성에 대한 현대 연구는 스핀트로닉스 및 자기학 분야로 확장되어 전자의 스핀 조작( )을 통해 차세대 장치 스토리지, 스핀 트랜지스터 및 양자 통신 시스템을 설계할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。