+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

상자성 - 정의

상자성은 물질의 자기적 특성의 기본 유형 중 하나로, 외부의 자기장에 의해 물질이 약한 인력을 받는 현상입니다. 이 현상은 원자나 이온에 짝을 이루지 않은 전자가 존재하고 자체 자기 모멘트를 가지고 있기 때문에 발생합니다. 외부 자기장이 없는 경우 이러한 모멘트는 무질서하게 분산되어 서로 상쇄되는 반면, 자기장의 영향을 받으면 부분적으로 정렬되어 물질의 자화 가 증가합니다.

상자성 물질은 양의 자기 민감도를 나타내지만 10-⁶에서 10-³ 정도로 매우 작으며 온도에 따라 달라집니다. 상자성의 거동에 대한 수학적 설명에는 온도에 대한 자기 감수성의 반비례성을 나타내는 퀴리의 법칙이 포함됩니다. 온도가 상승하면 열 에너지가 증가하여 자기 모멘트의 순서를 상쇄하고 상자성 효과를 약화시킵니다.

외부 자기장이 사라지면 영구 자화를 남기지 않고 물질이 즉시 무질서한 상태로 돌아가는 것이 상자성의 특징입니다. 이는 자계가 제거된 후에도 자화를 유지할 수 있는 강자성체()와 상자성체를 구별합니다. 상자성은 일부 금속, 전이 금속 이온, 액체 상태의 희귀 기체, 많은 화학 화합물 및 합성 물질을 포함한 광범위한 물질에서 발견됩니다.

기술적 응용 분야에서 상자성은 다른 유형 자기 보다 덜 자주 사용되지만 전자 상자성 공명(EPR) 분광법, 재료 특성 연구, 특정 센서 및 특수 재료의 설계에서 중요합니다. 이 현상에 대한 분석은 고체 물리학 및 양자 화학의 중요한 부분으로, 물질의 전자 구조를 더 잘 이해할 수 있게 해줍니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기