+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

샘플링 - 정의

샘플링은 시간 영역의 연속 신호를 특정 균일한 시간 간격으로 측정하여 불연속 형태로 변환하는 프로세스입니다. 이는 아날로그-디지털 변환의 핵심 단계로, 디지털 시스템에서 추가적인 신호 처리를 가능하게 합니다. 전자 및 신호 엔지니어링의 맥락에서 샘플은 주어진 시간에 기록된 단일 신호 진폭 값을 의미합니다.

샘플링 속도, 즉 단위 시간당 측정하는 횟수는 원본 신호의 재현 품질에 결정적인 영향을 미칩니다. 나이퀴스트-섀넌 정리에 따르면 왜곡 없는 신호 재구성이 가능하려면 샘플링 주파수가 소스 신호에 존재하는 최고 주파수의 최소 두 배 이상이어야 합니다. 이 조건을 충족하지 못하면 신호 구성 요소가 겹쳐서 잘못된 주파수 스펙트럼을 생성하는 에일리어싱 현상()이 발생합니다.

샘플링은 사운드와 같은 1차원 신호와 공간 해상도를 담당하는 이미지와 같은 다차원 신호 모두에 적용될 수 있습니다. 샘플링 프로세스에는 일반적으로 변환 전 신호의 대역폭을 줄이기 위한 앤티 앨리어싱 필터링과 같은 추가 작업이 수반됩니다.

디지털 시스템에서 샘플은 2진수로 처리되고 저장되어 통신 네트워크를 통해 압축, 분석 및 전송될 수 있습니다. 샘플링은 데이터 수집 측정, 디지털 신호 처리(DSP), 오디오 합성, 제어 시스템 및 멀티미디어 기술에서 중요한 역할을 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기