+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

앨리어싱 - 정의

앨리어싱( )은 아날로그 신호의 디지털 샘플링 중에 발생하는 현상으로, 실제 주파수 내용을 잘못 표현하는 것으로 구성됩니다. 앨리어싱은 신호에 포함된 최고 주파수에 비해 샘플링 주파수가 너무 낮을 때 발생하며, 샘플링 주파수가 신호에 포함된 최고 주파수에 비해 너무 낮을 때 발생하여 수신된 디지털 신호 에 고조파 스펙트럼이 겹치고 왜곡된 잘못된 성분이 생성됩니다.

에일리어싱을 방지하는 이론적 근거는 나이퀴스트 정리-섀넌으로, 신호를 충실하게 재현하려면 가장 높은 성분보다 최소 두 배 높은 주파수에서 샘플링해야 한다고 가정합니다. 이 조건이 충족되지 않으면 높은 주파수가 낮은 주파수로 '접혀' 신호 분석에서 아티팩트를 걸러내기 어렵습니다.

앨리어싱은 공간과 시간 영역 모두에서 발생할 수 있으므로 오디오 또는 전기 신호뿐만 아니라 이미지 처리에서도 선 왜곡, 모아레 패턴 또는 디테일의 잘못된 표현으로 나타날 수 있습니다. 이 효과를 줄이는 일반적인 방법은 샘플링 프로세스 전에 아날로그 로우패스 필터를 사용하는 것입니다. 안티앨리어싱이라고 하는 이러한 필터는 샘플링 주파수의 절반 이상의 주파수를 제거하여 잘못된 표현의 위험을 줄이도록 설계되었습니다.

엔지니어링 실무에서 에일리어싱에 대한 이해는 시스템 설계 데이터 수집, 디지털 신호 변환기 및 스펙트럼 분석에서 중요합니다. 샘플링 속도를 잘못 선택하면 잘못된 결론과 잘못된 신호 진단으로 이어질 수 있으므로 에일리어싱 방지는 디지털 시스템에서 올바른 정보 처리를 위한 핵심 요소입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기