+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

양극 - 정의

양극( ) 은 외부 전기 회로 에서 전자가 유입되는 전극](/kr/ko/news/library-articles/page/68874/) [ 입니다. 장치나 전기화학 공정의 유형에 따라 양극 또는 음극으로 기능할 수 있습니다. 일반적으로 양극은 산화가 일어나는 곳, 즉 입자나 이온이 전자를 방출하는 곳으로, 전기화학 전지, 진공관, 반도체 다이오드 및 기타 여러 시스템에서 핵심적인 구성 요소입니다. 갈바니(볼타) 전지 에서 양극은 외부 회로에 전자를 공급하기 때문에 음극 역할을 합니다. 반대로, 전해 셀에서는 양극이 전해질로부터 음이온을 끌어당기는 양극 단자 역할을 합니다. 전자관이나 음극선관 과 같은 진공 장치에서 양극은 음극에서 방출된 전자를 끌어당기며, 일반적으로 음극에 비해 양의 전압이 인가됩니다. 반도체 다이오드에서 양극은 전류가 흐르도록 하기 위해 음극에 비해 양의 전압을 가해야 하는 단자입니다.

양극의 중요성은 단순한 전도 그 이상으로 확장됩니다. 양극의 재료, 형상 및 작동 조건은 전체 시스템의 내구성, 효율성 및 성능 특성에 영향을 미칩니다. 전기 공학](/kr/ko/news/library-articles/page/68888/) 및 산업 화학 [분야에서, 적절한 양극의 선택은 전기 도금 및 전기 분해와 같은 기술 공정뿐만 아니라 배터리 및 연료 전지와 같은 에너지 원의 설계에도 필수적입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기