+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
유전체( ) 는 전류를 잘 전도하지 않지만 정전기장이 작용할 때 전하를 효과적으로 저장하는 물질입니다. 유전체는 매우 높은 전기 저항률과 낮은 자유 전하 운반체 농도를 특징으로 하며, 이는 정상적인 조건에서는 유전체를 통해 유의미한 전류가 흐르지 않음을 의미합니다. 유전 특성은 원자 구조와 외부 전기장에 노출되었을 때 분자가 분극되어 내부 쌍극자가 형성되는 능력에서 비롯됩니다.
기술 시스템에서 유전체는 절연체 역할을 하여 전도성 요소를 분리하고 원치 않는 전류 흐름을 방지합니다. 유전체의 적용은 특히 축전기 설계에서 중요하며, 전극 사이에 배치된 유전체 재료는 장치의 전기 에너지 저장 능력을 향상시킵니다( , ). 전자 부품( ,), 케이블, 고전압 시스템 및 마이크로파 장치의 성능은 유전율, 절연 내력 및 손실 계수와 같은 주요 유전체 매개변수에 따라 달라집니다.
유전체는 천연 또는 합성일 수 있으며 고체, 액체, 기체 등 다양한 물리적 상태로 존재할 수 있습니다. 적절한 유전체 재료의 선택은 작동 온도 범위, 내화학성, 내구성, 신호 주파수의 영향 등 응용 분야별 요구 사항에 따라 달라집니다. 첨단 전자 기술 분야에서 유전체는 집적 회로의 소형화 및 성능 향상은 물론, 전기적 파괴로부터 회로를 보호하는 데 중요한 역할을 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。