+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
데이터 무결성 은 컴퓨터 과학 및 통신 시스템 분야에서, 데이터의 처리, 전송 및 저장 과정에서 데이터의 정확성, 일관성 및 불변성을 의미하는 개념입니다. 무결성을 보장한다는 것은 데이터가 무단 방식으로 수정, 삭제됨 또는 손상되지 않았으며, 원래 상태나 의도된 논리적 구조와 일관성을 유지함을 의미합니다. 디지털 시스템의 맥락에서 무결성은 데이터가 의사 결정, 운영 또는 증거 역할을 수행하는 작업의 신뢰성을 위한 근본적인 전제 조건입니다.
데이터 무결성을 유지하려면 오류 탐지 및 수정 메커니즘, 버전 관리, 암호화 보안 조치, 그리고 엄격한 접근 관리의 구현이 필요합니다. 무결성을 지원하는 기술의 예로는 체크섬, 해시 함수, 디지털 서명, 그리고 오류 정정 코드( )가 있습니다(). 데이터베이스 시스템에서 무결성은 또한 레코드 간의 관계, 일관성 규칙, 그리고 데이터가 채택된 논리 모델 및 스키마를 준수하도록 보장하는 제약 조건을 포함합니다.
데이터 전송 환경에서 무결성은 간섭, 매체 손상 또는 조작으로 인한 오류를 감지하고 대응하는 시스템의 능력을 의미합니다. 정보 보안 분야에서 이 개념은 무단 수정으로부터의 보호와 밀접하게 연관되어 있으며, 무결성 침해는 데이터에 대한 신뢰 상실, 잘못된 운영 결정, 시스템 장애 또는 규정 미준수로 이어질 수 있습니다. 따라서 데이터 무결성은 정보 시스템 신뢰성의 초석이자 디지털 기술 분야 위험 관리의 핵심 요소입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。