+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

오류 수정 코딩(ECC, FEC) - 정의

오류 정정 코딩 (ECC; 순방향 오류 정정 , FEC)은 정보 전송 및 저장 시스템에서 간섭, 잡음 또는 전송 매체의 손상으로 인해 발생하는 오류를 감지하고 자체 수정하는 데 사용되는 처리 기술 입니다. 특정 수학적 알고리즘에 따라 생성된 사용 데이터에 제어 비트 를 추가하여 수신자가 재전송 없이도 잘못 수신된 정보를 식별하고 수정할 수 있도록 합니다.

정정 코딩은 특히 위성 링크, 스트리밍, 무선 네트워크, 대용량 저장 기술 또는 집적 회로와 같이 데이터를 재전송하는 것이 불가능하거나 비용이 많이 드는 디지털 시스템의 핵심 구성 요소입니다. 가장 일반적으로 사용되는 코드는 블록 코드(예: 해밍, BCH, 리드-솔로몬 코드)와 스플라이싱 및 터보 코드로, 상대적으로 적은 중복 오버헤드로 높은 보정 효율을 제공합니다. 섀넌 한계에 가까운 고성능으로 알려진 저밀도 패리티 검사(LDPC) 코드와 폴라 코드도 최신 통신 시스템에서 사용됩니다.

실제로 FEC 코딩은 송신 측에서 이루어지며, 여기서 데이터가 코드화된 문자열로 변환된 다음 채널을 통해 전송됩니다. 수신기는 코드 구조와 디코딩 규칙에 따라 수신된 신호를 분석하고 오류가 있는 경우에도 원본 데이터를 재구성합니다. 보정의 효과는 코드의 강도(감지 및 수정된 오류의 수), 코드워드의 길이, 디코딩 알고리즘에 따라 달라집니다.

수정 코딩은 디지털 정보 전송 및 저장 기술의 신뢰성을 뒷받침하여 데이터의 무결성을 보장하고 시스템이 간섭에 더 탄력적으로 대응할 수 있도록 합니다. 이를 구현하려면 정보 이론, 선형 대수 및 수치 알고리즘에 대한 지식이 필요하며 특정 코드의 선택은 채널의 특성, 필요한 처리량및 오류 보호 수준에 따라 달라집니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기