+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

라미네이트 - 정의

라미네이트( )는 기계적, 화학적 또는 전기적 특성이 서로 다른 두 개 이상의 층을 영구적으로 접합하여 만든 다층 복합 재료입니다. 이러한 구조의 목적은 단일 원료로는 달성할 수 없는 원하는 기능적 특성을 지닌 재료를 얻는 데 있습니다. 라미네이트는 내구성, 강도, 절연성 또는 환경 조건에 대한 내성이 요구되는 공학, 전자, 건설 및 산업 분야에서 널리 사용됩니다.

전자 분야에서 라미네이트는 일반적으로 인쇄 회로 기판(PCB) 제조에 사용되는 기판 재료를 의미합니다. 이는 일반적으로 에폭시 수지로 함침된 페놀지 또는 유리섬유 직물로 만들어진 유전체 층과, 전도성 트레이스를 형성하는 외부 구리 층으로 구성됩니다. 이러한 유형의 라미네이트는 전자 회로의 안정적인 작동을 보장하기 위해 적절한 유전 특성, 열 안정성, 낮은 수분 흡수율 및 내화학성을 나타내야 합니다.

라미네이트 제조 공정은 제어된 온도와 압력 조건 하에서 재료 층을 압착 및 경화시키는 과정을 포함한다. 용도에 따라 라미네이트는 유리, 탄소, 아라미드와 같은 구조용 섬유로 보강될 수 있으며, 신중하게 선별된 물리화학적 특성을 지닌 합성 수지가 결합제로 사용된다. 라미네이트의 구성과 구조는 원하는 강성, 유연성, 열전도도 또는 전기 절연성을 달성하도록 맞춤 설계됩니다.

기술적 맥락에 따라 라미네이트라는 용어는 항공우주, 자동차 또는 에너지 분야에서 사용되는 마감재, 보호층 또는 복합재를 지칭하기도 합니다. 중요한 측면은 층 간의 적절한 접착과 내구성으로, 이는 까다로운 작동 환경에서 최종 제품의 품질과 신뢰성을 결정합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기