+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

MOS - 정의

[MOS(Metal-Oxide-Semiconductor, 금속-산화물-반도체) 는 현대 디지털 및 아날로그 전자 기기에서 널리 사용되는 MOSFET 트랜지스터의 기초를 이루는 반도체 구조입니다. 이는 얇은 금속층(현재는 주로 폴리실리콘이나 전도도가 높은 금속), 절연성 산화층(가장 흔한 것은 이산화규소), 그리고 반도체 기판(보통 n형 또는 p형 실리콘)의 세 가지 층으로 구성됩니다. 이러한 구성은 전도성 물질과 직접 접촉하지 않고도 반도체 내의 전도 영역에서 전류 흐름을 정전기로 제어할 수 있게 하여, 소형화와 높은 작동 신뢰성을 가능하게 합니다.

작동 원리는 게이트(gate) 전극 과 기판 사이에 생성된 전계( ) 를 이용하여 비전도성( ) 반도체 내에 전도성 채널을 유도하는 데 있습니다. 게이트에 전압이 가해지면, 산화막 바로 아래 영역에서 반도체 내의 전하 운반체가 끌리거나 밀려나며, 소스(source)와 드레인(drain) 사이에 전도성 채널이 형성됩니다. 따라서 MOS 구조는 제어 회로에 높은 전류를 필요로 하지 않으면서 전압을 통해 전류를 정밀하게 제어할 수 있게 해줍니다.

MOS 기술은 집적 회로 개발에 결정적인 역할을 해왔으며, 높은 집적 밀도와 낮은 전력 소비 덕분에 단일 칩에 수백만 개의 트랜지스터를 구현할 수 있게 했습니다. 이는 p형 및 n형 트랜지스터를 결합한 CMOS(Complementary MOS)](/kr/ko/news/library-articles/page/61758/) 계열의 토대를 마련했으며, 에너지 효율과 고속 성능 덕분에 디지털 논리 회로 설계의 주류를 차지하게 되었습니다. MOS 구조는 센서(예: 광전 MOSFET), 반도체 메모리(예: EEPROM, 플래시), 아날로그 회로 등에도 사용되어 현대 마이크로전자공학( )의 초석이 되었습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기