+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
MOSFET(금속-산화물-반도체 전계 효과 트랜지스터) 는 소스(source)와 드레인(drain)이라는 두 개의 전극 사이의 전류 흐름이 게이트 전극에 인가된 전압에 의해 제어되는 반도체 전계 효과 트랜지스터입니다. 이 게이트는 얇은 금속 산화물 절연층을 통해 반도체 채널과 분리되어 있습니다. 이러한 구조 덕분에 채널 전도도를 비접촉 방식으로 매우 효율적으로 제어할 수 있어, MOSFET은 전자 및 마이크로프로세서 회로에서 가장 널리 사용되는 소자 중 하나가 되었습니다.
MOSFET의 기본 구조는 MOS 구성을 기반으로 하며, 전도성 물질(예: 폴리실리콘 또는 금속)로 만들어진 게이트는 얇은 유전체 층(일반적으로 이산화규소) 위에 위치하고, 이 층은 반도체 기판 위에 놓여 있습니다. 게이트에 적절한 전압을 가하면 소스(source)와 드레인(drain) 사이에 전도성 채널이 형성되며, 이 채널의 특성은 트랜지스터의 유형(n-채널 또는 p-채널)에 따라 달라집니다. 전류의 흐름은 전계(electric field)에 의해 전적으로 제어되며, 게이트 자체를 통한 전하 이동은 전혀 발생하지 않습니다.
MOSFET은 매우 높은 입력 임피던스, 낮은 정적 전력 소비, 빠른 스위칭 속도를 특징으로 하며, 이로 인해 논리 게이트, 레지스터, 프로세서와 같은 디지털 회로에서 없어서는 안 될 부품입니다. 아날로그 응용 분야에서는 증폭기나 스위치로 사용되며, 전력 전자 분야에서는 변환기, 전압 조정기, 인버터의 제어 소자로 기능합니다. 현대 집적 회로에서 주류를 이루는 CMOS( ) 기술 에서는 에너지 손실을 줄이고 작동 신뢰성을 높이기 위해 n형 및 p형 MOSFET의 상보적인 쌍이 사용됩니다.
MOSFET 기술의 발전으로 인해 탈진 모드 소자, 트렌치형 트랜지스터, 평면형 설계, 다중 게이트 아키텍처 등 다양한 구조적 변형이 개발되었습니다. 소형화 능력과 대형 실리콘 구조 내 통합 잠재력 덕분에 MOSFET은 현대 전자 시스템의 기초 구성 요소이며, 현대 마이크로 전자 공학, 오토메이션 및 임베디드 시스템의 핵심을 형성합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。