+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
인터넷 프로토콜(IP) 은 TCP/IP 모델의 핵심 네트워크 계층 프로토콜로, 인터넷을 포함한 컴퓨터 네트워크 내의 장치 간 데이터 패킷의 주소 지정, 분할 및 전송을 담당합니다. IP는 논리적 주소 지정 및 라우팅 메커니즘을 제공함으로써 서로 다른 물리적 네트워크에 위치한 호스트 간의 통신을 가능하게 합니다. 네트워크 내의 각 장치에는 패킷의 발신자와 수신자를 식별하는 고유한 IP 주소가 할당됩니다.
이 프로토콜은 비연결(connectionless) 모드로 작동하며, 패킷 전달, 순서 또는 데이터 무결성 을 보장하지 않습니다. 이러한 기능은 TCP와 같은 상위 계층 프로토콜에서 처리합니다. IP는 소스 및 목적지 주소, 패킷 길이, 식별자, 유효 기간(TTL)과 같은 필수 전송 정보가 포함된 헤더 필드를 포함하여 패킷의 구조를 정의합니다. 이러한 메커니즘을 통해 라우터는 라우팅 결정을 내리고 패킷을 적절한 목적지 네트워크로 전달할 수 있습니다.
현재 IPv4와 IPv6라는 두 가지 버전의 프로토콜이 사용되고 있습니다. IPv4는 32비트 주소를 사용하여 주소 공간을 약 40억 개로 제한합니다. 반면 IPv6는 128비트 주소를 사용하여 주소 지정 용량을 대폭 확장하고, 구성, 보안 및 전송 효율성을 개선했습니다. IPv6의 도입은 사물인터넷(IoT), 모바일 네트워크, 클라우드 서비스의 급속한 확장에 따른 IP 주소에 대한 증가하는 수요를 해결합니다. IP는 현대 네트워크 통신의 기반이 되며, 전송 매체에 구애받지 않고 유선 및 무선 네트워크 모두에서 사용될 수 있습니다. IP의 보편성과 확장성은 다양한 전송 기술의 통합을 가능하게 하며, 전 세계적인 규모에서 장치와 IT 시스템 간의 상호 운용성을 보장합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。