+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
플립플롭(트리거 회로) 은 단일 비트 의 정보를 두 가지 안정된 논리 상태의 형태로 저장하는 데 사용되는 디지털 논리 전자 회로의 기본 구성 요소입니다. 플립플롭은 쌍안정 회로로 작동하며, 이는 제어 신호가 변화를 강제할 때까지 논리적 "0" 또는 "1"을 나타내는 두 가지 가능한 상태 중 하나를 유지할 수 있음을 의미합니다. 플립플롭은 메모리 및 순차 논리 회로의 기초를 형성하여 이진 데이터의 등록, 동기화 및 시간 기반 처리를 가능하게 합니다.
플립플롭의 작동 원리는 상태를 유지하기 위해 자기 피드백( )을 사용하는 게이트로 구성된 논리 회로에 기반합니다( ). 조합 논리 게이트와 달리, 플립플롭은 현재의 입력 값뿐만 아니라 과거의 입력 변화 이력에도 반응하여 메모리와 유사한 동작을 보입니다. 일반적인 분류에 따르면, 비동기 플립플롭(클록 신호와 무관하게 설정됨)과 특정 클록 사이클에서만 상태가 변경되는 동기 플립플롭으로 구분되며, 후자는 클록 기반 디지털 시스템에 적합합니다.
가장 일반적으로 사용되는 플립플롭 유형으로는 SR, D, JK, T 등이 있으며, 이들은 입력 구성과 제어 신호에 대한 반응이 서로 다릅니다. 이들은 레지스터, 카운터, 유한 상태 기계(FSM), 임시 메모리 장치 및 논리 상태의 제어된 저장 기술이나 전환이 필요한 모든 회로에 사용됩니다. 현대 디지털 시스템에서는 플립플롭을 집적 회로로 구현하거나, 프로그래밍 가능한 로직 디바이스(PLD) 내에 내장된 하드웨어 기술 언어(HDL)로 정의된 구성 요소로 구현합니다.
디지털 시스템에서 타이밍이 중요하기 때문에, 플립플롭의 설계 및 배치는 전파 지연, 설정 시간, 유지 시간, 그리고 준안정 상태의 위험과 같은 타이밍 매개변수를 고려해야 합니다. 디지털 아키텍처에서, 공유 클럭 하에서 작동하는 다수의 플립플롭은 질서 있고 예측 가능한 데이터 처리를 가능하게 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。