+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
복사측정학( )은 인간의 시각 시스템과의 상호작용과 무관하게, 전체 파장 스펙트럼에 걸친 전자기 복사( ) 를 측정하는 물리학의 한 분야입니다. 이 분야의 주된 목적은 공간 내 특정 지점에 도달하거나 특정 광원에서 방출되는 복사 에너지( ) 의 양을 정량화하는 것입니다. 복사측정은 복사의 방출, 투과, 반사 및 흡수 와 관련된 현상을 설명하는 도구를 제공하며, SI 단위를 기반으로 전자기파의 에너지적 특성을 분석할 수 있게 해줍니다.
가시광선에 대한 인체의 주관적인 민감도를 고려하는 광도법( ,)과 달리, 복사측정학은 모든 파장을 동등하게 취급하여 가시광선과 적외선, 자외선, 전파, X선과 같은 비가시광선을 모두 분석합니다. 주요 물리량으로는 조도, 복사 휘도, 복사 강도, 스펙트럼 분포, 복사 플럭스 밀도가 있습니다. 이러한 각 매개변수는 시간, 면적, 입체각 또는 파장 단위당 전달되는 에너지의 양을 정밀하게 설명하는 역할을 합니다.
복사 측정은 특정 스펙트럼 대역 및 복사 유형에 맞춰 교정할 수 있는 '복사계'라는 장치를 사용하여 수행됩니다. 용도에 따라 흡수식, 열식, 광학식 또는 볼로미터식 기술과 같은 다양한 검출 방법이 사용됩니다. 복사측정은 기상학, 천문학, 광학 공학, 통신, 환경 모니터링, 진단 의학 및 재료 분석 분야에 적용됩니다. 특히 광전자 공학 시스템, 태양광 발전, 열화상 기술 설계 및 자연 및 인공 전자기 복사 모니터링에 있어 매우 중요합니다.
계측학적 관점에서 볼 때, 복사측정은 정밀한 검출기 교정, 환경 간섭 제거, 그리고 측정 설비의 기하학적 매개변수 고려를 필요로 합니다. 이를 통해 과학적 분석과 기술적 품질 관리에 필수적인 정확하고 재현성 있는 결과를 보장할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。