+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

RAM - 정의

RAM(Random-Access Memory, )은 메모리 구조 내의 물리적 위치와 관계없이 모든 데이터 셀에 동일한 시간 내에 직접적이고 임의적으로 접근할 수 있는 디지털 메모리의 한 종류입니다. RAM은 컴퓨터 및 마이크로프로세서 시스템 아키텍처의 핵심 구성 요소로, 프로그램 실행 중에 프로세서가 현재 사용하고 있는 데이터와 명령어를 임시로 저장하는 작업 메모리 역할을 합니다.

RAM의 주요 특징은 휘발성입니다. 즉, 전원이 차단되면 메모리에 저장된 데이터가 소실되는데, 이는 ROM( ,), 하드 드라이브 또는 플래시 메모리와 같은 비휘발성 메모리와 구별되는 점입니다. 높은 접근 속도와 반복적인 읽기 및 쓰기 기능 덕분에 RAM은 원활한 데이터 처리, 시스템 성능, 애플리케이션 응답성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. RAM의 용량과 속도는 컴퓨터가 여러 작업을 동시에 처리하는 능력에 직접적인 영향을 미칩니다.

RAM에는 두 가지 주요 유형이 있습니다. 하나는 주기적인 리프레시 사이클이 필요한 축전기에 데이터를 저장하는 DRAM(동적 RAM)이고, 다른 하나는 플립플롭을 사용하여 리프레시가 필요 없지만 더 빠르고 생산 비용이 더 비싼 SRAM(정적 RAM)입니다. DRAM은 일반적으로 개인용 컴퓨터의 주 메모리로 사용되는 반면, SRAM은 고속 처리가 필수적인 프로세서 캐시 메모리 에 주로 사용됩니다.

DDR(Double Data Rate)과 같은 최신 RAM 모듈은 메인보드 슬롯에 장착되며, 데이터 대역폭 을 결정하는 정해진 클럭 주파수에서 작동합니다. 이러한 표준은 현대 운영 체제, 멀티미디어 애플리케이션 및 컴퓨팅 환경의 증가하는 요구를 충족하기 위해 더 큰 용량, 에너지 효율성 및 처리량으로 지속적으로 발전하고 있습니다. RAM은 기타 컴퓨터 구성 요소와 긴밀하게 연동하여 실시간 데이터 처리 를 위한 동적인 환경을 조성합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기